Alles OPC UA - oder was?! Neue Technologietrends gibt's im Danfoss-Podcast "Drehmoment - Der Antriebspodcast"

Donnerstag, 24. September 2020

Alles OPC UA - oder was?! Neue Technologietrends gibt's im Danfoss-Podcast "Drehmoment - Der Antriebspodcast"

Zahlreiche Kommunikationsprotokolle unterstützen Frequenzumrichter von Danfoss. Jetzt kommt OPC UA dazu. Aber halt. Ist OPC UA ein Protokoll? Manche nennen es so, andere sprechen von einem 'Framework' und wieder andere behaupten, die Technologie würde die Feldbusse aus den Fabriken verdrängen. In der neusten Episode "OPC UA in der Antriebstechnik" von Drehmoment - Der Antriebspodcast diskutieren gleich drei Experten über das Thema. Mit dabei ist Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation. Er räumt mit einigen Mythen und Hypes um OPC UA auf. Serdar Gökbulut und Dennis Jakobsen von Danfoss berichten von den Kundenanforderungen und wie Danfoss darauf reagiert und wagen einen Blick in die Zukunft: Sie sind sich einig - der Feldbus bleibt, doch auf der Feldebene könnte sich doch mancher Prozess verändern.

Für mehr Energieeffizienz - Antriebe abwracken? 

Im Sommer 2021 tritt die neue Energieeffizienzrichtlinie der EU in Kraft. Sie schreibt höhere Mindestwirkungsgrade für Elektromotoren vor und reduziert die bisherigen Ausnahmen. Was die neue Energieeffizienzrichtlinie für die Anwender bedeutet und wie man in Zukunft Effizienz messen sollte, diskutieren die Danfoss-Experten Michael Burghardt und Markus Lempp im Antriebspodcast Drehmoment. „Die Komponentenwirkungsgrade sind ziemlich ausgereizt. Wir müssen neu, wir müssen in Systemen denken“, findet Michael Burghardt und gibt damit seinem Kollegen Markus Lempp in Berlin eine Aufgabe für die politische Diskussion mit.

DC/AC und zurück: Was treibt die Fabrik in Zukunft an?

Wenn auf Podien und in Fachkreisen über Gleichspannungsnetze (DC) in der Industrie diskutiert wird, dann muss Jochen Clemens von Danfoss immer ein bisschen schmunzeln. „Die Schiffbauer sind der Industrie schon ein paar Schritte voraus. Im Marine-Bereich sind DC-Netze weit verbreitet“, erklärt der Ingenieur. Partiell kommen DC-Netze aber auch schon heute zum Einsatz in der Produktion. Schritt für Schritt entdeckt die Industrie derzeit diese Vorteile der Gleichspannung für sich. Dr. Holger Borcherding, Professor für Leistungselektronik und Elektrische Antriebe an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist sich sicher: „Ich werde es in meinem Berufsleben noch erleben. DC in der Industrie ist kein Jahrhundertwerk. In 20 Jahren ist die DC-Spannungsversorgung im industriellen Bereich mit einem höheren zweistelligen Prozentbereich vertreten.“ Im Podcast sprechen die beiden Experten über DC in der Industrie, Netzstabilität und Maßnahmen gegen Oberschwingungen.

Drehmoment - Der Antriebspodcast: Wissen für den Arbeitsalltag

Mit Experten aus Industrie und Wissenschaft spricht der Fachjournalist Robert Weber monatlich im Technologie-Podcast Drehmoment - Der Antriebspodcast. Dann dreht sich alles um Themen, die die Antriebswelt bewegen – von intelligenten Antrieben, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen über den European Green Deal bis hin zu den Herausforderungen, die ein Smart Grid an moderne Antriebstechnik stellt. Im Mittelpunkt stehen die Technologie und die Menschen, die sie vorantreiben. Dazu gehören neben innovativen Anwendungen auch gesetzliche Anforderungen und neue Aufgaben für Antriebssysteme. Ob im Büro, im Auto oder beim Joggen: Der Danfoss-Antriebspodcast bietet den Zuhörern Informationen und Wissen für den Arbeitsalltag. Der Zugriff auf den Podcast ist einfach: Er ist auf allen gängigen Podcatchern - Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify - sowie über www.antriebspodcast.de hör- und abonnierbar. 

Antriebstechnik gibt es im Technologie-Podcast von Danfoss jetzt auch für die Ohren.

Ansprechpartnerin für die Presse:

Nina Klimpel Maciel
E-Mail: nina.klimpel@danfoss.com
www.linkedin.com/in/nina-klimpel-maciel 

Danfoss GmbH
Danfoss Drives Germany
Carl-Legien-Strasse 8
63073 Offenbach, Germany
www.danfoss.de/drives