Wir freuen uns darauf, Sie auf der Europort 2021 vom 2. bis 5. November im Ahoy Rotterdam persönlich zu treffen. Sie können Ihre kostenlose Eintrittskarte hier herunterladen.
Die Umstellung auf mehr Nachhaltigkeit in der Schifffahrtsbranche ist in vollem Gange. Nicht zuletzt, weil Gesetzgeber, aber auch Reedereien darauf drängen, Schiffe umweltfreundlicher und effizienter anzutreiben. Danfoss unterstützt die Branche mit seinen bekannten Sensoren und indem es seine VACON®-Frequenzumrichter mit neuer Software ausstattet, um alle Facetten der elektrischen Energieumwandlung auf einem Schiff durchzuführen. Durch die Anwendung spezifischer Software kann der Betreiber denselben Frequenzumrichter als sogenannten DC-DC-Wandler zum Laden und Entladen von Batterien und zur Umwandlung einer schwankenden Batteriespannung in eine stabile Gleichspannung oder umgekehrt verwenden.
Dabei ermöglicht der Danfoss VACON® NXP DCGuard™ eine schnelle Abschaltung und volle Selektivität zwischen Gleichstromnetzen für alle VACON® NXP-Antriebe. Die Verwendung von Gleichstromnetzen anstelle von Wechselstromnetzen ermöglicht eine Energieverteilung mit geringeren Leistungsverlusten. Danfoss VACON® NXP DCGuard schützt die umliegenden Geräte und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Der Danfoss VACON® NXP Grid Converter bietet für Schiffe im Hafen eine alternative Stromquelle, was eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung des Treibstoffverbrauchs, der Verbesserung der Effizienz und damit der Erreichung der Emissionsziele (Reduzierung von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel) spielt. Indem sie Strom aus dem Stromnetz an Land beziehen – sogenannte Landstromversorgung -, sind die Schiffe nicht mehr auf ihre Hilfsdieselmotoren angewiesen, um Strom für Kommunikation, Beleuchtung und andere Verbraucher an Bord zu erzeugen.

Application Development Center
In unserem Application Development Center (ADC) in Gorinchem bieten wir fachkundige Unterstützung und modernste Testeinrichtungen für Ihr Unternehmen und Lösungen. Wir verfügen über einen Hochleistungsprüfstand für die Prüfung Ihrer Schaltanlage bis zu einem MW sowie einen Anwendungsprüfstand für die Prüfung und Verifizierung eines kompletten Antriebssystems.
Danfoss engagiert sich für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Zukunft der Schifffahrtsindustrie.

Druck- und Temperatursensoren
Druck- und Temperatursensoren von Danfoss ermöglichen die unerlässliche Überwachung und Kontrolle rund um das Schiff. Wir sehen den Motor als das Herz eines Schiffes und die Komponenten sind der Puls. Ein Puls, der für die Überwachung und Steuerung von Druck und Temperatur rund um das Schiff unerlässlich ist – alles für einen reibungslosen Betrieb. Bei Danfoss bieten wir eine breite Palette innovativer und zuverlässiger Komponenten an, mit denen Ihre Geräte intelligenter, schneller und effizienter laufen. Unser neuer DST P40M Titan-Druckmessumformer für Meerwasser sowie der neue DST P30M Smart Sensor mit digitalen Möglichkeiten.
Kommen Sie zu uns!
Wir heißen Sie auf der Europort vom 2. bis 5. November 2021 in Halle 1/Stand 1308 herzlich willkommen.