• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss-Tool MCT10 macht zustandsbasierte Wartung mit Frequenzumrichter jetzt noch einfacher

Dienstag, 28. Juli 2020

Danfoss-Tool MCT10 macht zustandsbasierte Wartung mit Frequenzumrichter jetzt noch einfacher

 

Für die PC-Software VLT® Motion Control Tool MCT10, die zur Konfiguration und Dokumentation der Einstellungen von VLT® Frequenzumrichtern oder Softstartern dient, ist ein Update verfügbar. Mit der neuen Softwareversion 5.10 können Anwender, die Condition-based Monitoring (CBM) mit Frequenzumrichtern verwenden, die CBM-Funktionen über ihren Computer voll nutzen. Sie ermöglicht unter anderem die Konfiguration von zwei Vibrationssensoren oder einen Zeitstempel in Echtzeit beim Baseline-Lauf.

Mit der neuen Softwareversion wird auch das Erstellen von Offline-Projekten einfacher, denn sie wählt automatisch die aktuellste Version der Standardsoftware eines Frequenzumrichters an. Außerdem ist für die Umrichterserien FC102, 103, 202, 301 und 302 ein Bedienpanel-Simulator integriert. Auf diese Weise kann der Anwender die Programmierung des Umrichters im Softwaretool einfach ausprobieren und die einzelnen Schritte nachvollziehen. Zusätzlich besteht dabei nun auch die Möglichkeit, das Softwaretool direkt über WLAN mit dem VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 zu verbinden. Damit kann die Programmierung des Umrichters kabellos erfolgen.

Auch die Benutzerfreundlichkeit der Software wurde überarbeitet und an diejenige des LCP-Bedienpanels angepasst. Beispielsweise können aktive Parameter nun farblich markiert werden, um sie sichtbar von den inaktiven Parametern abzugrenzen. So gestaltet sich die Inbetriebnahme mit dem Tool übersichtlicher, einfacher und schneller. 

Alle Softwaretools an einem Platz: Die MyDrive® Suite von Danfoss

Das Software-Update VLT® Motion Control Tool MCT10 finden Anwender in der MyDrive® Suite. Dort stehen alle Software-Tools und Online-Ressourcen, die Danfoss AC-Frequenzumrichter unterstützen, bereit. In der MyDrive® Suite können Anwender jedes mit den VLT®- und VACON®-Frequenzumrichtern kompatible Softwaretool über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg herunterladen - sei es zum Einrichten und zur Wartung, zur Leistungsüberprüfung, zur Auswahl und Dimensionierung oder zur Optimierung der Frequenzumrichter.

 

Ansprechpartnerin für die Presse:

Nina Klimpel Maciel
E-Mail: nina.klimpel@danfoss.com
Telefon: +49 69 8902 489

Danfoss GmbH
Danfoss Drives Germany
Carl-Legien-Strasse 8
63073 Offenbach, Germany
www.danfoss.de/drives