Danfoss Drives ist ein globaler Vorreiter auf dem wachsenden Gebiet der Elektrifizierung. Seine Lösungen umfassen Schlüsselanwendungen wie Power-to-X, intelligente Netze und Energiespeicherung, Schnellladung und Elektrifizierung von Häfen und Schiffen.
Jetzt kündigt Danfoss Drives den Erwerb des Leistungswandlers ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Zielsetzung ist es, das Elektrifizierungsportfolio um einen speziellen 1500-V DC-Stromrichter zu erweitern.
Das Produkt gliedert sich in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen von Danfoss Drives ein, mit dem Schwerpunkt Smart Grids und Energiespeicherung.
Als etablierter und anerkannter Experte für Stromversorgungssysteme im Bereich erneuerbare Energien und hybride Stromversorgungssysteme wird Ampner sein Energietechnikgeschäft weiter ausbauen.

Mika Kulju, Präsident des Geschäftsbereichs Danfoss Drives, sagt:
"Da die Klimaziele für 2030 immer näher rücken, beschleunigt sich die Dekarbonisierung durch Elektrifizierung in vielen Bereichen. Es gibt einen wachsenden Trend in allen wichtigen Anwendungsbereichen, in denen 1500 V DC eine Schlüsselrolle spielt. Dies ist ein wichtiger Schritt für Danfoss Drives, um ein komplettes Elektrifizierungsangebot zu gewährleisten und sicherzustellen, dass unsere Kunden die richtigen Lösungen für ihre Elektrifizierungsprojekte erhalten."
Energiespeicherung ist ein Eckpfeiler der globalen Energiewende
Energiespeichersysteme sind der Schlüssel zur globalen Energiewende. Sie sichern die kontinuierliche Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, stärken eine konstante Energieversorgung, reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und fördern die ökologische Nachhaltigkeit.
Durch die Erweiterung des Elektrifizierungsportfolios kann Danfoss Drives seine Kunden bei Anwendungen mit Batteriespeichersystemen (BESS) noch besser unterstützen. Diese können für die mobile Stromversorgung, die Speicherung von überschüssiger Energie aus erneuerbaren Energiequellen zur späteren Nutzung und für Peak-Shaving in Industrieanlagen zur Glättung von Spitzen und Tälern in der Stromversorgung eingesetzt werden.
Energiespeicher spielen eine Schlüsselrolle für den erfolgreichen Umbau unseres Energiesystems. Auch wenn es keine Patentlösung zur Lösung der Klimakrise gibt, kann Energiespeicherung eine große Chance bieten, die grüne Transformation zu beschleunigen, und einen großen globalen Einfluss auf die Dekarbonisierung haben.

Shekhar Kubal, Leiter der Geschäftseinheit Elektrifizierung bei Danfoss Drives, erklärt:
"Ich freue mich, unser Team zu erweitern und unser Portfolio im Bereich Energieumwandlung zu stärken. Das neue Team hat ein außergewöhnlich starkes Produkt entwickelt, das wir durch die Integration in das Danfoss Electrification Portfolio weiter aufwerten werden. Im Geschäftsbereich Elektrifizierung freuen wir uns darauf, unseren Kunden jetzt noch bessere Energiespeicherlösungen anbieten zu können
Ich sehe dies als einen vielversprechenden Start. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir unser Portfolio an energieeffizienten Technologien zur Dekarbonisierung weiter ausbauen."