Der ICAD B wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und nutzt die neuesten digitalen Anschlussmöglichkeiten, um Einrichtung, Montage und Betrieb zu vereinfachen.
„Mit dem neuen ICAD B sind wir auf die wichtigsten Probleme von Fachleuten der industriellen Kältetechnik eingegangen“, sagt Alejandro Figueroa Lopez, Head of Product Management Danfoss Industrial Refrigeration. „Das Ergebnis ist ein Stellantrieb, der die digitale Integration, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auf ein neues Level bringt.“

Verbesserte Zuverlässigkeit in Tieftemperaturanwendungen
Der ICAD B wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und verfügt über mehrere Funktionen zur Maximierung der Verlässlichkeit unter rauen Bedingungen. Der Befestigungsmechanismus ist vollhermetisch und sorgt für einen dichten Verschluss zwischen ICAD und ICM. Dadurch wird verhindert, dass Nässe oder Feuchtigkeit durch die Dichtung dringen kann. Die Kupplung benötigt weder Fett noch andere Zusatzstoffe, wodurch weder Wartungs- noch Reinigungsaufwand entsteht. Darüber hinaus ist das neue Montagekonzept für Installateure einfacher handhabbar, da lediglich zwei Schrauben für die Montage benötigt werden. Die Kupplung lässt sich zudem in beliebiger Richtung positionieren. Und die Installateure können sich darauf verlassen, dass das neue Design gründlich unter allen Bedingungen auf Herz und Nieren getestet wurde. Das Danfoss-Entwicklungsteam hat die neue Bauweise über längere Zeiträume hinweg umfassend erprobt und validiert, sowohl im Labor als auch vor Ort. Das Testergebnis ergab jedes Mal eine einwandfreie Funktion.
Bequemere Einrichtung und Bedienung
Ein weiterer Problempunkt betraf die Zeit, die für die Einrichtung und Wartung von Motorventilen aufgewendet werden musste. Hier nutzte das Danfoss-Team die neueste digitale Technologie, um den Installateuren das Leben zu erleichtern. Dank einer eigens dafür entwickelten Smartphone-App können Installateure und Betreiber sämtliche Ventilfunktionen des ICAD B per Fernzugriff ansteuern. Die App enthält einen Schnell-Einrichtungsassistenten, ein Selbstdiagnosetool und unterstützt bei der Planung vorbeugender Wartungen. Damit ist diese App eine praktische Neuerung, die Industriekältespezialisten helfen wird, einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb für ihre Kunden zu gewährleisten, ohne auf das Ventil klettern zu müssen.
Vollständige Integration in Steuerungssysteme
Der letzte Schritt für das Danfoss-Team bestand darin, sicherzustellen, dass sich der neue Stellantrieb nahtlos in die Regelsysteme der industriellen Kältetechnik integrieren lässt. „Wir hören von unseren Partnern, dass sie sich von analoger Kommunikation verabschieden wollen. Sie wünschen sich die Flexibilität und Regelfunktionen, die durch die digitale Konnektivität ermöglicht werden.“ Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterstützt der neue ICAD B zwei sofort einsatzbereite Optionen für die Datenübertragung: Modbus RTU über RS485 und Modbus TCP IP über Ethernet. „Mit diesen Anschlussoptionen können Kunden jeden ICAD vollständig in das Regelsystem für die Einrichtung, Parametereinstellung, Überwachung und Regelung integrieren“, erklärt Alejandro Figueroa Lopez, Head of Product Management Danfoss Industrial Refrigeration. Diese Art der Datenübertragung sorgt nicht nur für die gewünschte Flexibilität, sondern spart auch Geld, da sie den Verdrahtungsaufwand sowie Ein- und Ausgänge am SPS/Steuerungssystem reduziert.
Mit seiner Zuverlässigkeit, seinem benutzerfreundlichen Design und seinen digitalen Integrationsmöglichkeiten hilft der neue ICAD B den Danfoss-Kunden, sich auf die nächste Phase der industriellen Kältetechnik vorzubereiten, wie Alejandro Figueroa Lopez, Head of Product Management Danfoss Industrial Refrigeration, betont. „Seit Jahrzehnten bietet Danfoss seinen Kunden innovative Lösungen für die industrielle Kältetechnik. Jetzt, wo sich die Branche auf die digitale Transformation zubewegt, kommt unser neuer Stellantrieb genau zum richtigen Zeitpunkt, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Steuerung und Konnektivität von motorisierten Ventilen auf das nächste Level zu bringen.“

ICAD B Motorventilregelung
Der ICAD B wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und bringt die Motorventilregelung auf das nächste Level – für mehr Benutzerfreundlichkeit, zuverlässigen Betrieb und einfache Integration in Steuerungssysteme. Beim ICAD B geht es darum, die Punkte zu vereinen und die Komplexität zu reduzieren.