• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Einführung der Kältemitteloption R-513A und der low-lift Version für die Danfoss Turbocor® TT Serie

Montag, 20. November 2017

Danfoss hat sein Verdichter-Portfolio mit niedrigem Treibhauseffekt um eine Option mit R-513A erweitert. Außerdem wurde das Gesamtsortiment erweitert, sodass jetzt auch low-lift Applikationen für die Verdichterfamilie der TT-Serie abgedeckt werden.

Neue Kältemittel-Option mit niedrigem TreibhauspotentialR-513A ist ein nicht brennbares (A1) Kältemittel mit niedrigem Treibhauseffekt und eine Alternative zu R-134a. Es ermöglicht den Herstellern von Kaltwassersätzen, zukünftige HFC-Vorschriften, wie beispielsweise die F-Gas-Verordnung der Europäischen Union, einzuhalten. Alle Verdichter der Turbocor® TT Serie, die ab Dezember 2017 mit Verdichter-Firmware Version 4.1 produziert werden, sind sowohl mit R-134a als auch mit R-513A kompatibel. 

Bestehende Turbocor® TT Verdichter – Modelle der Revision F – mit R-134a können durch einfachen Austausch der elektronischen Regler auf R-513A umgerüstet werden. 

Diese neue Kältemitteloption erweitert Danfoss' umfassendes Portfolio an Turbocor® Verdichtern mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential. Zusätzlich zu den Verdichtern der TT-Serie bietet Danfoss bereits die Turbocor® Verdichter der TG-Serie an, die mit dem Kältemittel HFO-1234ze mit extrem niedrigem Treibhauseffekt arbeiten. Ähnlich wie bei R-513A ermöglicht HFO-1234ze den Herstellern von Kaltwassersätzen, die kommenden Richtlinien für Kältemittel einzuhalten, die den Einsatz von FKW-Kältemitteln einschränken.

Kurz gesagt: Die folgenden Danfoss Turbocor® Verdichter verwenden nun Kältemittel mit niedrigem Treibpotential:

Erhältlich mit HFO-1234ze: Danfoss Turbocor® TG Verdichter – 40 bis 150 Tonnen
Erhältlich mit R-134a und R-513A: Danfoss Turbocor® TT Verdichter – 60 bis 200 Tonnen
Neue Niederhubfähigkeiten

Danfoss hat auch das Einsatzspektrum seiner Turbocor® Verdichter der TT-Serie erweitert. Jetzt werden Niederhubanwendungen unterstützt, sodass die Hersteller von Kaltwassersätzen ihr Produktangebot erweitern können, um noch mehr Klimaanwendungen wie die Kühlung von Rechenzentren abzudecken. Der Betriebsbereich mit niedrigem Hub ermöglicht es Kaltwassersätzen, bei niedrigen Wassertemperaturen des Verflüssigers zu starten und zu arbeiten, die bei kalten Umgebungstemperaturen üblich sind. So können Hersteller den Einsatz teurer Economizer an Kaltwassersätzen vermeiden.

„Durch die verstärkte Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential – einschließlich der neuen Kältemitteloption R-513A mit niedrigem GWP-Wert und dem schon eingesetzten Kältemittel HFO-1234ze mit extrem niedrigem GWP-Wert – können die Verdichter der Danfoss Turbocor® TT-Serie auch heute noch eine zukunftssichere, umweltfreundliche Lösung sein, die den sich ständig weiterentwickelnden Kältemittelvorschriften und -normen auf der ganzen Welt, einschließlich der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union, entspricht. Und mit der erweiterten low-lift Fähigkeit haben die Hersteller von Kaltwassersätzen die Flexibilität, vom hocheffizienten drehzahlgeregelten, ölfreien Betrieb der Turbocor® Verdichter der TT-Serie in noch mehr Klimaanwendungen zu profitieren,“ so Jose Alvares, Vice President, Sales and Marketing, Danfoss Turbocor® Compressors Inc.

„Wir bei Danfoss haben uns verpflichtet, einen proaktiven Ansatz für energieeffiziente und nachhaltige Technologien zu verfolgen. Deswegen bieten wir mehrere Kältemitteloptionen mit niedrigem Treibhauspotential an,“ so Alvares. „Das Angebot an Kältemitteln mit niedrigem Treibhauseffekt in Kombination mit der innovativen ölfreien Magnetlagertechnologie bietet unseren Kunden die beste Lösung, um die Umweltauflagen heute und in Zukunft zu erfüllen.“

Danfoss Turbocor® Verdichter werden in Tallahassee entwickelt und hergestellt. Sie werden weltweit eingesetzt, um in Gebäuden den Energieverbrauch und die Energiekosten zu senken.

Weitere Informationen zu Danfoss Turbocor® Verdichtern