Mithilfe von Danfoss haben OEMs der Klimatechnik es geschafft, neue saisonale Effizienzziele zu erreichen: Neue Simulationstools und Testeinrichtungen bestätigten das Versprechen, dass ein Drop-In-Scroll mit IDV-Verdichter einen systemweiten Gewinn von 7,3 % bringen könnte.
Klimaunternehmen auf der ganzen Welt reagieren auf die anspruchsvollen Ziele der Energieeffizienz. Dies gilt insbesondere für Europa, wo die Daten von Eurovent im Jahr 2015 zeigten, dass 80 % der heutigen Kaltwassersätze die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz (MEPS) nicht erfüllen würden.
Auf den meisten wichtigen Märkten werden neue Normen auf der Grundlage gewichteter Teillastzahlen eingeführt, um den Stromverbrauch im Laufe eines Jahres genauer widerzuspiegeln.
Danfoss hat eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um seine OEM-Kunden bei der Reaktion zu unterstützen:
Neue Verdichtertechnologie – für eine sofortige, systemweite Steigerung der saisonalen Leistungszahl von 6 auf 12 %.
Simulation der saisonalen/Teillast-Effizienz des Systems – zur Vorhersage der Auswirkungen von Komponenten und Konstruktionen auf die Effizienz.
Psychrometrische Testräume – ermöglichen es OEMs, ihre aktualisierten Produktprogramme zu validieren.
Matthieu Stoll, Danfoss Global Marketing Manager für Verdichter, sagte: „Klimaanlagenhersteller müssen viel tun – und das schnell. Bei Danfoss sind wir ideal positioniert, um zu helfen.“
„Wir verfügen über das umfassendste Portfolio an Komponenten, was uns ein detailliertes Wissen darüber vermittelt, wie sie sich verhalten und welchen Wert sie im System haben. Das bedeutet, dass wir den OEMs sofortige Unterstützung auf Systemebene und langfristigen Support bieten können.“