Danfoss bringt neue EVR v2-Magnetventile auf den Markt

Donnerstag, 9. November 2017

Optimierung und Eignung für mehr als 20 Kältemittel unterstützt das HVAC-R-Geschäft
Die Magnetventilreihe EVR v2 von Danfoss wurde im Laufe des Jahres 2017 einer Reihe von Verbesserungen unterzogen. Durch Verstärkung und Rationalisierung können die Ventile nun auch den höheren Drücken von Kältemitteln standhalten und werden dadurch einem breiteren Anwendungsspektrum gerecht. Dadurch werden Referenzen, Lagerbestände und Wartungszeiten reduziert. Entscheidende Vorteile für die HVAC-R-Profis sind in Folge die verringerten Gesamt- und laufenden Kosten, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit eingehen zu müssen. Die Ventilreihe kann bei allen Anwendungen eingesetzt werden, von Kühlräumen bis hin zu Kaltwassersätzen und Wärmepumpen. 

Höhere maximale Öffnungsdruckdifferenz und neue Funktionen, die mit modernen Kältemitteln kompatibel sind

Die Danfoss EVR-Reihe bewährt sich seit mehr als 30 Jahren in einem sehr breiten Spektrum von Klima- und Kälteanwendungen wie begehbaren Kühlräumen, Kühlvitrinen, Kühlschränken, Kaltwassersätzen, RLT-Anlagen oder Schließregelungen. 10 Hauptmerkmale wurden umgesetzt, um die Robustheit des Designs für mehr Anwendungen zu erhöhen, die Funktionalität zu verbessern und die Wartung zu vereinfachen. 

Die neue Reihe wird bis März 2018 schrittweise in den Großhandel eingeführt.

Die EVR v2-Ventile wurden jetzt für den Unternehmenserfolg von Herstellern und Installateuren optimiert:

Klimatechnik:

Der überragende maximale und minimale Öffnungsdifferenzdruck bietet mehr Leistung bei Hochtemperaturanwendungen (105 °C) und ist optimiert für variable Kältemittelflussbedingungen (z. B. Systeme mit variabler Drehzahl) oder den Einsatz mit Drehzahlregelungstechnologie. Konzipiert für einen höheren maximalen Betriebsüberdruck – bis zu 45 bar – ist das gleiche Modell des EVR-Magnetventils mit Kältemitteln mit höherem Druck wie R410A einsetzbar und für Wärmepumpen sowie Kaltwassersätzen geeignet, die bei Umgebungstemperaturen (bis zu 130 °C für Heißgasabtauung und Bypass) zeitweise mit maximaler Belastung betrieben werden. Für 2018 sind Qualifizierungsverfahren für alternative (normal) entflammbare Kältemittel geplant, die in größeren Kaltwassersätzen eingesetzt werden.

Gewerbliche Kälteanlagen und Lebensmitteleinzelhandel:

Die zuverlässige und vielseitige neue EVR-Ventilplattform deckt ein breites Spektrum an Funktionen, Anwendungen und Kältemitteln ab. Die Plattform ist für Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotential (GWP), einschließlich R290 Propan, zugelassen. Außerdem sichert ein dichter Magnetverschluss das System und trägt zur Lebensmittelsicherheit bei; darüber hinaus sorgt er mit verbesserten Durchflusseigenschaften für einen hohen Wirkungsgrad. In der Flüssigkeitsleitung verhindert die dichte Absperrung den Rückfluss des Kältemittels zur Verdichterseite. In der Druckleitung hält das neue Danfoss EVR v2 hohen Temperaturen stand und spart im Vergleich zu anderen Abtauverfahren Energie. Daher sind sie besonders wertvoll in sehr anspruchsvollen Bereichen und im Gefrierbereich, bei Eismaschinen, Kühlräumen, Tiefkühlern oder Eismaschinen, in denen sie durch die schnellen Abtauzyklen und/oder kurzen Heißgaseinspritzzyklen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sind und bei denen ein Saugleitungs-Magnetventil zum Abtauen benötigt wird. 

EVR-Ventile sind ideal für Anwendungen wie z. B. Vitrinen im Lebensmitteleinzelhandel, da sie eine schnelle Wartung und Instandhaltung ohne Unterbrechung von Geschäftsöffnungszeiten ermöglichen. Es ist nicht notwendig, das komplette Ventil zu entlöten und ein neues in das System einzubauen. Lassen Sie das Ventilgehäuse an Ort und Stelle, tauschen Sie die Innenteile nach Bedarf aus und schon kann das System wieder in Betrieb genommen werden. Servicekits sind ebenfalls erhältlich.

Weniger Modelle. Breitere Palette.

„Unsere neu belebte EVR-Reihe spart Gesamt-, Entwicklungs- und Lagerkosten. Im April 2018 löste die EVR v2-Baureihe die Produktion der EVR-, EVRE- und EVRH-Baureihen vollständig ab. 30 % weniger, dafür vielseitigere Modelle eignen sich für mehr Anwendungen und verschiedenste Kältemittel. Die Ventile sind gleichzeitig rückwärtskompatibel“, sagt Allan Chara, Marketing Director von Cooling Refrigeration Controls. „Wir kommen jetzt mit neu belebten Produkt- und Dienstleistungsangeboten desselben Anbieters auf den Markt. Die hohe Qualität ist Standard bei allen wichtigen Klima- und Kälteanlagen. Sie sind mit den heutigen Anforderungen an höhere Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz kompatibel, damit sie den Anforderungen der Industrie gerecht werden. All dies ist bei den führenden Großhändlern erhältlich und kann online mit dem neuen Coolselector® zusammen mit den Verflüssigungssätzen Optyma™, den thermostatischen Expansionsventilen T2/TE2, elektronischen Reglern, Druckschaltern usw. ausgewählt werden“, fügt er hinzu.

Die breite Palette ist für Kühlleistungen von 3 bis 410 kW in der Flüssigkeitsleitung, 0,3 bis 65 kW in der Saugleitung und 1 bis 350 kW für den Heißgasbypass mit Anschlussgrößen von 6 mm bis 42 mm – 1/4" bis 2 1/8" – erhältlich. Sie haben die gleiche Einbaulänge wie der gegenwärtige EVR mit der entsprechenden Anschlussgröße, mit Ausnahme der Bi-Metallanschlüsse.

Die Verringerung der Komplexität führt auch zu einer Kostenoptimierung bei Klimaanlagen. Für Installateure bedeutet ein optimiertes Sortiment, dass das richtige Ventil eher verfügbar ist, was die Lagerhaltung erleichtert und logistische Probleme vermeidet. 

Die Umstellung hat keinen Einfluss auf das Spulenprogramm (SCN-SCT) und die wartungsfreien Ventile EVU/L/CSV.

Weiter zur Produktseite