Der Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 wird mit natürlichem Kältemittel betrieben und ist durch seinen geräuscharmen Betrieb eine universelle Alternative für Kühlräume und Kühlmöbel.
Der neue Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2, der mit CO2 (R744) betrieben wird, ist einfach zu montieren, anzuschließen und zu bedienen. Er wird in Europa hergestellt und kann jetzt bestellt werden.
Mit der F-Gas-Verordnung, der schrittweisen Reduktion von FKW und steigenden Kältemittelpreisen gibt es wohl keinen günstigeren Zeitpunkt, um auf eine umweltschonendere Kältemittelalternative umzustellen.
Obwohl die Einführung des Verflüssigungssatzes Optyma™ iCO2 von Danfoss schon ungedultig erwartet wurde, haben wir uns Zeit genommen, um sicherzustellen, dass er Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Dadurch erleichtert die neue, umfangreich ausgestattete Einheit die Wahl eines natürlichen Kältemittels für kleine und mittlere Kühlräume oder bis zu drei Kühlmöbel* pro Verflüssigungssatz.

Sie können es kaum erwarten?
Lernen Sie den neuen Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 kennen, und entdecken Sie seine zahlreichen Funktionen.
Eine Alternative mit natürlichen Kältemitteln – jetzt erhältlich
CO2 hat einen niedrigen Treibhauseffekt (GWP) von nur 1, verglichen mit einem höheren Treibhauseffekt für herkömmliche Kältemittel – und da es sich um ein natürliches Kältemittel handelt, müssen Sie sich keine Gedanken über weitere Reduktion der Kältemittelkontingente machen.
Wenn Sie sich für den Optyma™ iCO2 entscheiden, erhalten Sie darüber hinaus eine Lösung mit natürlichem Kältemittel für Ihren Kühlraum oder Ihr Kühlmöbel ohne erhöhte Komplexität.
Der Optyma™ iCO2 entlastet Sie – und Ihre Ohren!
Der Optyma™ iCO2 ist eine Plug-and-Play-Lösung mit benutzerfreundlichen Regelung, die eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme bietet. Er ist für eine sichere Installation und einen zuverlässigen Betrieb vorprogrammiert – und mit zwei Türen für Servicezwecke können Sie sich auf einen einfachen Zugriff verlassen.
Die stapelmontierbare Einheit benötigt außerdem weniger Platz und bietet mehr Flexibilität. Da Optyma™ iCO2 in 10 Metern Entfernung 35 dB(A) nicht überschreitet, entlastet er sogar Ihre Ohren, da der Geräuschpegel im Vergleich zu FKW-Systemen mit Leistungsregelung um das Zweifache reduziert ist. Dies ist seinem best-in-class Permanentmagnetmotor-Scrollverdichter, seiner intensiven Schalldämmung und dem geräuscharmen Lüfter zu verdanken.
Und schließlich bietet der Optyma™ iCO2 auch eine einfache, skalierbare Konnektivität mit Danfoss-Reglern und -Netzwerken für die Fernüberwachung und -verwaltung – ganz einfach an Ihre individuellen Anwendungsanforderungen angepasst.
Robust, zuverlässig und effizient
Ausgestattet mit best-in-class Komponenten arbeitet der Optyma™ iCO2 zuverlässig bis zu einer Umgebungstemperatur von 46 °C. So haben Sie eine Sorge weniger, selbst wenn die Temperaturen steigen und Hitzewellen häufiger auftreten.
Der neue Verflüssigungssatz ist nach PED 1 klassifiziert, was bedeutet, dass er von Kälteanlagenbauern selbst zertifiziert werden kann – das spart Ihnen Formalitäten, Zeit und Geld.
Darüber hinaus bietet der Optyma™ iCO2 eine sehr gute Teillastfähigkeit, wodurch er sowohl für eine einzelne, als auch für mehrere Kühlstellen geeignet ist, was die Betriebskosten senkt.
Die iCO2-Einheit, die in Kühlräumen – wie in Supermärkten – verwendet wird, kann einfach an die Systemmanager von Danfoss angeschlossen werden. Darüber hinaus wird er in Europa hergestellt, was den CO2-Fußabdruck für die Lieferdistanz verringert.
Lassen Sie uns gemeinsam auf die Dekarbonisierung hin arbeiten
Wir bei Danfoss sind stolz darauf, unser Engagement für die Dekarbonisierung und unser Branchenwissen zu nutzen, um den ökologischen Wandel in der Anwendung von Kältemitteln zu fördern.
Wir sind bereit, Sie zu unterstützen – mit unserem breiten Angebot an CO2-, A2L- und anderen Produkten mit niedrigem Treibhauspotenzial sowie Komplettlösungen für Kühlräume.
*Abhängig von den Volumina der Kühlregale
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20NK/10TKDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 20NK/10TK ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit natürlichem Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit dem natürlichen Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BOCK® VerflüssigungssätzeDie BOCK® Verflüssigungssätze sind für extreme Umweltbedingungen ausgelegt – diese leisten sowohl in kalten als auch in heißen Regionen hervorragende Dienste. Dank eines großzügig ausgelegten Wärmetauschers und effizienter AC-Lüfter gewährleisten sie ohne jeden Kompromiss an die Leistung durchgängig hohe Wirkungsgrade.