• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Riesige Lücke zwischen Energiebedarf und Energieangebot aus erneuerbaren Energien

Donnerstag, 10. November 2022

Ein neues Whitepaper von Danfoss, das zum Start der COP27 veröffentlicht wurde, unterstreicht die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Bewältigung der wachsenden Energienachfrage. Kim Fausing, Präsident und CEO von Danfoss, sagt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht einmal annähernd ausreichen wird, wenn wir unsere Energienachfrage nicht eindämmen.

In einem neuen Whitepaper des dänischen familiengeführten Technologieunternehmens Danfoss wird auf den dramatischen Anstieg der weltweiten Energienachfrage hingewiesen und argumentiert, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ohne dringende Maßnahmen zur Drosselung der Energienachfrage nicht ausreichen wird, um den Bedarf einer wachsenden Bevölkerung zu decken.

Das Whitepaper wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in Ägypten zur COP27 treffen, und bietet praktische politische Empfehlungen für dringende Maßnahmen, die von Politikern, Unternehmen und Gemeinden vor, während und nach der COP27 berücksichtigt werden müssen.

Das neue Whitepaper zeigt, dass der derzeitige Ausbau der erneuerbaren Energien nicht annähernd ausreichen wird, wenn wir nicht gleichzeitig unseren Energiebedarf einschränken, und verweist als Beispiel auf die drastische Zunahme des Kühlbedarfs im globalen Süden.

Laut Kim Fausing, Präsident und CEO von Danfoss, unterstreicht dieses Whitepaper die dringende Notwendigkeit, dass führende Klimaschützer Energieeffizienzmaßnahmen und Elektrifizierung in ihre COP27-Pläne aufnehmen.

Kim Fausing sagt: „Die Welt, insbesondere Europa, verfolgt einen einseitigen Ansatz zur Bewältigung der Energiekrise, indem sie sich ausschließlich auf das Energieangebot und nicht ausreichend auf die Nachfrage konzentriert. Für jeden Dollar, der für Energieeffizienz ausgegeben wird, können wir mehr als zwei Dollar für die Energieversorgung einsparen. Die Technologie ist verfügbar und Energieeffizienzlösungen können heute in allen Sektoren eingesetzt werden. Wenn wir jetzt nicht handeln, um den wachsenden Energiebedarf zu decken, wird es extrem schwierig und teurer werden, das Ziel des Pariser Abkommens, die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten, zu erreichen.“

Dringende Konzentration auf die Nachfrageseite erforderlich

Das Whitepaper mit dem Titel The neglected demand side of the green equation befasst sich eingehend mit der Frage, wie Energieeffizienz die Elektrifizierung ermöglicht. Um Netto-Null zu erreichen, sind sich die Experten einig, müssen wir fossile Energie durch erneuerbare Quellen ersetzen und alle Sektoren elektrifizieren.

Um den Anteil der Elektrizität am Energiemix zu erhöhen, muss zunächst die Energienachfrage gesenkt werden, eine grundlegende, aber größtenteils übersehene Tatsache. Grüne Energie wird in Spitzenzeiten gewonnen und in Spitzenzeiten verbraucht. Durch Energieeffizienz lassen sich diese Spitzen verringern und die Systemkosten der Elektrifizierung senken.

Dennoch werden Gebäude, Infrastruktur, Verkehrsnetze und Fahrzeuge weiterhin weltweit mit großer Ineffizienz betrieben und verschwenden Energie und Wärme in großem Umfang. Das neue Whitepaper geht dieses Problem direkt an, indem es klare und praktische politische Empfehlungen zur Korrektur der derzeit unausgewogenen Gleichung gibt und die wichtigsten Daten und Zahlen hervorhebt, die als Grundlage für die kollektive Entscheidungsfindung in diesen Fragen dienen sollten. Zum Beispiel:

  • Energieeffizienzlösungen können, wenn sie weltweit eingesetzt werden, die Welt zu einem Drittel in Richtung Netto-Nullpunkt bringen (laut IEA)
  • Für jeden Dollar, der für Energieeffizienz ausgegeben wird, können mehr als zwei Dollar für die Energieversorgung eingespart werden.
  • Im Netto-Null-Szenario der IEA wird die Weltbevölkerung bis 2030 um 750 Millionen Menschen wachsen und die Wirtschaft wird um 40 Prozent größer sein als heute, der Endenergiebedarf hingegen muss um 5 Prozent niedriger sein.
  • Kühlung ist ein globaler blinder Fleck bei der Eindämmung des Klimawandels. Im Zuge des Wirtschaftswachstums und der Anpassung an ein wärmeres Klima, vor allem im globalen Süden, hat die steigende Nachfrage nach Kühlung das Potenzial, einen der stärksten Anstiege der Treibhausgasemissionen zu verursachen, die wir je erlebt haben.
  • Die politischen Entscheidungsträger müssen dringend Lösungen zur Verringerung der Energieverschwendung und zur Elektrifizierung des Verkehrs, der Industrie und der Gebäude entwickeln.
  • Allein bei den Haushalten könnten die verbesserte Effizienz und die damit verbundene reduzierte Energienachfrage dazu beitragen, die weltweiten Energierechnungen der Haushalte bis 2030 um mindestens 650 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu senken (Netto-Null-Szenario).
  • Hinzu kommt, dass durch höhere Investitionen zur Erzielung dieser Energieeinsparungen bis 2030 10 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze in effizienzbezogenen Bereichen wie Neubauten und Gebäudesanierung, Fertigung und Verkehrsinfrastruktur geschaffen werden können.

Kim Fausing fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Empfehlungen des Whitepapers jetzt in ihre Klimapläne aufzunehmen:

„Kurz gesagt: Wenn wir unsere Energienachfrage nicht eindämmen, wird der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht annähernd ausreichen. Wir werden einfach nicht genug grüne Energie haben, um den Bedarf einer wachsenden Bevölkerung zu decken. Eine übersehene Tatsache ist, dass erneuerbare Energie in Spitzenzeiten anfällt und in Spitzenzeiten verbraucht wird. Durch Energieeffizienz können wir diese Spitzen abfangen, indem wir zum Beispiel die überschüssige Wärme von Industrien, Supermärkten und Rechenzentren zum Heizen unserer Häuser nutzen. Energieeffizienz ist von grundlegender Bedeutung für eine vollständige Elektrifizierung unserer Gesellschaft.
Trotz der jüngsten ermutigenden Maßnahmen in der EU reichen die derzeitigen Investitionen in die Energieeffizienz bei weitem nicht aus, um unsere globalen Klimaziele zu erreichen. Die Regierungen haben mit Zielen für die Mitte des Jahrhunderts Schlagzeilen gemacht, aber weitgehend versäumt, die unmittelbaren Lösungen, die uns zur Verfügung stehen, umzusetzen. Wie US-Präsident Biden in Glasgow sagte, schaut das Auge der Geschichte zu. Es ist an der Zeit, zu handeln und Mindestanforderungen an die Energieeffizienz gesetzlich zu verankern. Die grünste Energie ist die, die man nicht verbraucht, aber in der aktuellen Energiekrise ist sie auch bei weitem die billigste, und sie ist zwingend notwendig, wenn wir das Ziel des Pariser Abkommens erreichen wollen."

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Amanda Chick, Global PR Lead
Phone: +357 9514 5470
Email: amanda.chick@danfoss.com