Nagt Ihre Heizkostenrechnung an Ihrem Budget?
Von einfachen oder erweiterten Nachrüstungen bis hin zur intelligenten Beheizung Ihres Zuhauses – die Produkte und Lösungen von Danfoss können Ihnen dabei helfen, Ihren Wärmeverbrauch unter Kontrolle zu halten – ganz gleich, wie sich Ihre Heizkosten zusammensetzen.
Ihre Heizung in Ihren Händen



Ist es an der Zeit für eine Veränderung?
Die Umstellung von Gas auf eine neue Wärmequelle erfordert eine Umrüstung Ihres gesamten Heizungssystems. Indem Sie auch andere wichtige Teile Ihrer Anlage überprüfen und umrüsten, können Sie sicherstellen, dass Sie alle Vorteile eines optimierten Systems nutzen – einschließlich eines idealen Raumkomforts, hoher Energieeffizienz und einer niedrigeren Heizkostenrechnung.
Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen:
Überprüfen Sie Ihre Heizkörper
Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizkörper Ihre neue Wärmequelle unterstützen können. Wenn Sie auf eine Wärmepumpe umsteigen, benötigen Sie Ihren Installateur vor Ort, um zu prüfen, ob Ihre Heizkörper groß genug sind, um Ihr Zuhause angenehm beheizt zu halten.
Wenn Sie auf Fernwärme umstellen, könnte dies im Vergleich zu Gas zu einem höheren Druck im System führen, und Ihr Installateur vor Ort sollte prüfen, ob Ihre Heizkörper robust genug sind, um dies zu bewältigen.
Überprüfen Sie Ihre Thermostatköpfe
Wenn Ihre Thermostatköpfe älter als 15 Jahre sind, sollten sie ausgetauscht werden. Eine zeitgemäße Regelung der Heizung ist entscheidend – nicht nur für höhere Einsparungen, sondern auch für mehr Komfort und Energieeffizienz zugunsten des Klimas.
Überprüfen Sie Ihre Ventile
Wenn Sie Ihre Wärmequelle ändern, benötigen Sie ebenfalls einen Installateur vor Ort, der Ihre Ventile (hinter den Thermostatköpfen) überprüft, um ein effizientes Heizungssystem sowie Ihre gewünschte Raumtemperatur zu gewährleisten.

Wie viel können Sie sparen?
Schon kleine Änderungen können große Auswirkungen auf Ihre Energierechnung haben. Sehen Sie sich unsere Infografik an, um herauszufinden, wie viel Energie Sie sparen können, wenn Sie Ihre alten Thermostatköpfe durch neue ersetzen.
Warum nicht selbst einbauen?
Viele Menschen zögern beim Austausch von Thermostatköpfen, ob sie den Einbau selbst vornehmen sollen. Aber es ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken – und es wird sich sofort auf Ihre Heizkostenrechnung auswirken. Also lassen Sie uns mit einigen der Mythen aufräumen:
Es ist nicht schwierig und Sie benötigen keine speziellen Fähigkeiten oder Begabungen, um anzufangen
Es ist absolut sicher und beim Ausbau des Thermostatkopfes kann kein Wasser austreten
Sie müssen die Wasserzufuhr nicht abschalten, um den Austausch vorzunehmen
Es ist nicht zeitaufwendig – einige Thermostatköpfe können sogar mit einem einfachen Klick und ohne Werkzeug ausgetauscht werden
Sie brauchen keine Fachleute – Sie dürfen Ihre eigenen Thermostatköpfe austauschen
Lassen Sie sich von unseren Anleitungsvideos inspirieren:
Unsere Thermostatköpfe