• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Eco™ support

  • Übersicht
  • Videos
  • Software
  • FAQ
  • Dokumente
Danfoss Eco™ - the smart radiator thermostat with Bluetooth

Danfoss Eco™ -der smarte Heizkörperthermostat mit Bluetooth

Der Danfoss Eco ™ ist ideal für kleinere Haushalte oder zum Wechseln einzelner Heizkörperthermostate.

Danfoss Eco ™ ist Bluetooth-verbunden und über die App können Sie Ihren Thermostat aus 10 Metern Entfernung steuern.

Wenn Ihre Heizkörper Einlassventile haben, ist es naheliegend, diese durch Danfoss Eco ™ zu ersetzen.

Danfoss Eco wurde 2011 eingeführt und unter dem Namen Living Eco verkauft. Seit 2017 heisst der elektronische Thermostat Danfoss Eco ™.

Videos

Software

Danfoss Eco™ mit Bluetooth aktualisiert sich automatisch auf die neueste Version der Software. Dies geschieht über Bluetooth. Die App benachrichtigt den Benutzer, wenn eine neue Software verfügbar ist.
Die Installation der Software dauert etwa 1 Minute.

Übersicht über die Software-Versionen

FAQ

Danfoss Eco™ ist ein Stand-Alone-Thermostat, bei dem alle Steuer- und Programmierfunktionen jeweils an einem Thermostat betrieben werden, entweder durch Drehen des Thermostats selbst oder über Bluetooth und die Danfoss Eco App und in einer Entfernung von maximal 10 m.
Danfoss Link™ kommuniziert drahtlos mit den Connect-Thermostaten und ist mit anderen Danfoss-Produkten wie Fussbodenheizungen (sowohl elektrische als auch wassergeführte), Lüftungsgeräten, Wärmepumpen und Fernwärmereglern kompatibel. Danfoss Link™ hat WiFi integriert, so dass Sie die Wärme über die Danfoss Link App einstellen können, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden.
Beide intelligenten Thermostate/Systeme verfügen über eingebaute Sparprogramme, so dass Sie sie an die Bedürfnisse und Routinen Ihrer Familie anpassen können.

Nein, elektronische Thermostate müssen auf Einwegventilen installiert werden.
Es ist möglich, bei Heizkörpern von Rücklauf auf Einweg-Ventile umzuschalten, ohne dass dies zu einer großen Operation wird. Sie können Ihre Optionen mit Ihrem örtlichen Installateur besprechen. Bei Fussbodenheizungen ist das leider nicht ganz so einfach.
Rücklaufventile wurden vor allem in den 1960er Jahren in vielen Fernwärmeanlagen eingesetzt, es handelt sich also um eine ältere Technologie. Die Vorteile eines Wechsels zu Einwegventilen liegen - neben der Möglichkeit, elektronische Thermostate zu verwenden - darin, dass die Wärme präziser geregelt werden kann, was wiederum zu einem erhöhten Komfort und einer erheblich verbesserten Energieeffizienz führt.
Wir empfehlen auch, ältere Ventile durch Ventile mit Voreinstellung zu ersetzen, um eine bestmögliche Kühlung und damit Energieeinsparung im Heizkörper zu gewährleisten.

Ja - es sei denn, es handelt sich um ein Doppelrückschlagventil, bei dem sowohl Einweg- als auch Rückfluss im selben Ventil erfolgt. In diesem Fall können Sie keine elektronischen Thermostate verwenden.

Demontage eines alten Thermostaten
Sie müssen Ihre alten Thermostate demontieren, bevor Sie Danfoss Link™ Connect montieren können. Abhängig von Ihrem aktuellen Thermostat müssen Sie entweder einen Schraubendreher oder einen Inbusschlüssel verwenden, um die Schraube an der Seite des Thermostaten zu lösen. Sie können dann den gesamten Thermostat abschrauben, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Montage eines neuen Thermostaten und Adapters
Zuerst müssen Sie den richtigen Adapter finden. Danfoss liefert verschiedene Adapter für die verschiedenen Ventiltypen (in Dänemark sind viele Ventile vom Typ RA). Verwenden Sie die Adapterführung, um die verschiedenen Schnitte der Ventile zu platzieren und die Klassifizierung für den passenden Adapter zu finden.

Achtung! Elektronische Thermostate werden nur auf Einweg-Ventilsysteme montiert.
Die Adapter decken mehr als 90% aller Ventiltypen ab, sowohl für Danfoss als auch für andere Hersteller. Wenn kein Adapter zu Ihrem Ventil passt, ist das Ventil zu alt und wir empfehlen, es durch ein neues zu ersetzen.
Sie sollten dann den Adapter auf das Ventil aufsetzen. Legen Sie die Batterien in den Thermostat Connect ein und montieren Sie den Thermostat auf den Adapter.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Adapter sowohl bei Eco™ als auch bei Connect™ Thermostaten demontieren.

Warum heizt sich nur ein Heizkörper auf, während die anderen Räume noch kalt sind?
Wenn die kalte Luft auf einen Ihrer Eco-Thermostate trifft, öffnet sich dieser sofort und beginnt den Raum aufzuheizen. Die anderen Eco-Thermostate erkennen daher die kalte Luft nicht und öffnen sich daher nie.

Was Sie tun sollten, ist, die Temperatur an den Heizkörpern, die sich gerade nicht aufheizen, ein wenig zu regulieren. Vielleicht sollte "der Warme" auf 20 Grad und "der Kalte" auf 21 Grad eingestellt werden, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

Versuchen Sie es weiter und fühlen Sie, wie heiß die Heizkörper sind, bis sie das gleiche Niveau an Heizung und Kühlung erreicht haben.
Wenn sich mehr als ein Heizkörper im selben Raum befindet, empfehlen wir die Verwendung von Danfoss Link™ mit Connect Thermostaten, da die Raumtemperatur dann über einen Danfoss Link™ RS Raumfühler geregelt werden kann, der irgendwo zentral im Raum platziert wird.

Kann ich die Heizung selbst für eine gewisse Zeit ausschalten?
Die Funktion Fenster öffnen wird aktiviert, wenn das Thermostat einen plötzlichen Temperaturabfall von mindestens ½ Grad im Laufe von 3 Minuten erfährt. Geschieht dies nicht (wenn die Kälte langsam zum Thermostat 'durchsickert'), wird die Funktion Fenster öffnen nicht aktiviert.

Eine zusätzliche Funktion von Danfoss Eco™ mit Bluetooth besteht darin, dass Sie das Thermostat selbst so einstellen können, dass es für eine bestimmte Zeit ausgeschaltet wird: Drehen Sie das Thermostat schnell nach links, so dass es auf dem Display 6 Grad anzeigt (oder die Temperatur, die Sie als Frostschutz eingestellt haben).

Wenn Sie das Thermostat wieder einschalten möchten, können Sie dies ganz einfach entweder über die App oder durch Drehen des Thermostats um eine Kerbe nach rechts tun.

Energieeinsparungen entstehen, wenn Sie die Wärme reduzieren.

In der Regel können Sie für jedes Grad, um das Sie die Heizung herunterdrehen, etwa 5% des Energieverbrauchs einsparen. Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur nachts und tagsüber, wenn die Familie unterwegs ist, um 3-4°C zu senken, z.B. von 21°C auf 17°C.

Sie können die "Urlaubsfunktion" auch nutzen, wenn Sie mehrere Tage von zu Hause weg sind, z.B. im Urlaub.
Wenn Sie ein 15 Jahre altes Thermostat durch die Thermostate von Danfoss Eco™ ersetzen, können Sie bis zu 23 % Ihres Wärmeverbrauchs einsparen.

Wir empfehlen, ältere Ventile durch Ventile mit Voreinstellung zu ersetzen, um die bestmögliche Kühlung und damit Energieeinsparungen am Heizkörper zu gewährleisten.

Um sicherzustellen, dass der elektronische Thermostat schnell die gewünschte Temperatur erreicht, empfehlen wir eine Differenz zwischen der Abwesenheits- (Schlaf-) und der Heimtemperatur von nicht mehr als 4˚C.

Danfoss Eco™ verwendet eine, wie wir es nennen, "adaptive" Funktion. Das bedeutet, dass sich das System im Laufe einer Woche mit dem Heizsystem vertraut macht, damit es dann rechtzeitig mit dem Aufheizen beginnen kann, um die gewünschte Temperatur zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen.

Während der ersten Woche und während der Saisonübergänge werden Sie daher leichte Schwankungen der Wärme feststellen. Dies ist völlig normal, und Sie können dann in einem kühlen Haus schlafen und gleichzeitig in einem schönen warmen Haus aufwachen - ganz automatisch.

Danfoss Eco™ aktualisiert sich automatisch auf die neueste Software (Firmware), sobald Sie die App an das Thermostat anschließen.

Wenn Sie bei einem Software-Update die Verbindung zum Thermostat verlieren, finden Sie hier Hilfe.

Und welche Smartphones können verwendet werden?
Es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Thermostate von Danfoss Eco™ von einem Smartphone aus gesteuert werden können.
Und es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Smartphones ein Thermostat steuern können.

Die Danfoss Eco™ App kann auf iPhone und Android-Geräte heruntergeladen werden. Für Windows-Telefone ist die App leider nicht erhältlich.

Nein, Sie können den Thermostat nicht weiter als 5 Grad herunterdrehen, was die Mindesttemperatur für den Frostschutzbetrieb ist.

Der Frostschutzmodus wird in der Danfoss Eco App eingestellt: Menü wählen - Einstellungen wählen - Grenzwerte wählen - Min. Temperatur einstellen (kann ein Minimum von 5 Grad sein).

Sie können drei Dinge tun, wenn die Temperatur im Sommer ansteigt und Sie die Heizung abschalten möchten:

1. Sie können das ganze Haus auf unbestimmte Zeit auf Pause stellen. Dadurch werden die Thermostate auf die Frostschutztemperatur von 6 Grad heruntergedreht. Wenn es eines Nachts kalt wird, können Sie die Pause schnell unterbrechen und das Haus aufwärmen.

2. Sie können eine Ferienzeit einstellen, so dass die Wärme auf die angegebene reduzierte Temperatur reduziert wird.

3. Sie können eine niedrigere Komforttemperatur festlegen, so dass die Heizung erst dann einsetzt, wenn es kälter als die festgelegte Temperatur ist. Diese Temperatur wird zurückgesetzt, wenn die Luft kälter wird.

1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Adapter montiert haben

2. Überprüfen Sie, ob der Ventiladapter sowohl auf das Ventil als auch auf den eigentlichen elektronischen Thermostat richtig aufgeschraubt ist. Falls erforderlich, schrauben Sie ihn fester.

E9 bedeutet, dass das Ventil nicht schliessen kann. Es handelt sich also nicht um einen Fehler im Thermostat selbst, sondern um eine Meldung, dass in der Installation etwas nicht in Ordnung ist.

Mögliche Fehlerquellen könnten eine falsche Installation, ein falscher Adapter oder Schmutz im Ventil sein. Lassen Sie sich bei Bedarf von einem Heizungsinstallateur bei der Fehlerbehebung helfen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp