![Begrüssen Sie Ally™ - unseren neuen Familienzugang](/media/urlp1ung/say-hallo-to-ally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Begrüssen Sie Ally™ - unseren neuen Familienzugang
Danfoss Ally™ die neue Systemlösung für smartes Heizen in Ein- und Zweifamilienhäusern
Das cloudbasierte Danfoss Ally™ System ermöglicht die zentrale Programmierung und Regelung von Heizkörper- und Fussbodenheizungssystemen und unterstützt dadurch eine effizienzoptimierte Heizungssteuerung. Die Cloudplattform wird dabei hardwareseitig durch spezielle Gateways, Thermostate und Repeater ergänzt.
Mit der App von praktisch überall und zu jeder Zeit, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.
Ihr Smart Home - noch schlauer
![Ally™ is all ears](/media/18606/danfoss-ally-situation14-alexa-echo-dot-radiator-thermostat-ally-is-all-ears.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![No more control unit](/media/18605/no-more-control-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cost savings with scheduled heating](/media/18604/danfoss-ally-situation11-schedule-vacation-iphone-office.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Merkmale der Danfoss Ally™ Smart Home-Heizung
App-Kontrolle von überall
Behalten sie die Kontrolle über Ihre Heizung. Immer. Ob zu Hause oder unterwegs.
Sprachgesteuert
”Hey Google, dreh die Hitze im Badezimmer auf!”
Bis zu 30% Energieeinsparung
Seien Sie gleichzeitig nett zum Klima und Ihrem Geldbeutel, in dem Sie Ihre Temperaturregelung präzise im Voraus planen.
Kein Lärm
Wenn es automatisiert ist und mitten in der Nacht zu arbeiten beginnt, damit sie heiss duschen können, soll es trotzdem ruhig sein.
Benutzerfreundlichkeit
Das Leben ist kompliziert genug. Ihre intelligente Heizung muss das nicht auch noch sein. Danfoss Ally™ ist intuitiv und lernt mit.
Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally™ ist ein Kinderspiel.
![Built on decades of heating precision](/media/18784/ally-termostat-zigbee-r.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Gebaut auf jahrzehntelanger Heizpräzision
Bei Danfoss sind wir seit Jahrzehnten Vorreiter bei der Temperaturpräzision. Seit 1933 - um genau zu sein. Und heute ist die Sicherstellung einer überlegenen Temperaturpräzision immer noch das Kernstück unserer DNA. So sehr, dass wir die Danfoss Ally ™ -Software auf der Grundlage unserer marktführenden Erfahrung und unseres Fachwissens aus der Thermostat- und Ventilindustrie entwickelt haben.
So können Sie sich immer auf die einwandfreie Präzision und Kontrolle Ihres intelligenten Heizsystems verlassen. Ganz zu schweigen von der geräuschlosen Ventileinstellung dank unübertroffener Danfoss-Qualität. Zusammen sorgen Sie für optimalen Komfort, minimale Ausfälle und maximale Intelligenz - alles integriert in Ihr intelligentes Heizsystem.
![Small footprint. Big savings. Smart heating.](/media/18665/small-footprint-big-savings-smart-heating-underfloor-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kleiner Fussabdruck. Grosse Einsparungen. Smart heating.
Danfoss Ally™ ist nicht nur eine gute Nachricht für kalte Füsse, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung Ihres ökologischen Fussabdrucks. Ganz zu schweigen von den potenziell enormen Einsparungen bei Ihrer Heizkostenrechnung. Während herkömmliche Heizkörper und Fussbodenheizungen häufig auf Hochtouren heizen - selbst wenn niemand zu Hause ist - können Sie Danfoss Ally ™ so planen, dass die Temperatur tagsüber automatisch gesenkt wird, wenn die Familie bei der Arbeit oder in der Schule ist usw. Und die Nacht einstellen -drops ist eine clevere Möglichkeit, Ihren Verbrauch zu senken und gleichzeitig den Komfort und das Umweltbewusstsein zu steigern.