GEWINNE 1 von 50 GEWINNSPIELBOXEN !
mit je 8 Stück Redia* Thermostatköpfen. Oder fordere einfach ein kostenloses Muster* an! Wir wünschen viel Glück!
*So lange der Vorrat reicht. Teilnahmeberechtigt sind Mitarbeitende der Gas-, Wasser- u. Heizungsinstallationsbranche in Österreich. Weitere Teilnahmebedingungen siehe diese Seite unten.
![Heizkörperthermostat](/media/0zaocnxh/landing-page-full-bleed-intro-at-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133306168674170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Wir setzen neue Maßstäbe
Entdecken Sie jetzt unser neues Sortiment an Thermostatköpfen
Von der Ikone zum Spitzenreiter
Seit 80 Jahren ist Danfoss ein Synonym für höchste Temperaturpräzision. Wir haben unsere ersten Heizkörperthermostate 1943 erfunden, und heute ist unser kultiges Gerät aktueller denn je - also haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, es neu zu erfinden. Unser neues und umfassendes Sortiment an mechanischen Heizkörperthermostaten basiert auf unserer marktführenden Erfahrung und Branchenkenntnis.
Wir haben die Messlatte für das, was Sie von einem hochmodernen Heizkörperthermostat erwarten können, höher gelegt. Dazu gehören eine kundenorientierte Entwicklung und die Gewährleistung der höchsten Standards für die Regelgenauigkeit im gesamten Sortiment.
Triff Spitzenklasse
![Aveo](/media/nfjdz31m/aveo-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Danfoss Redia™](/media/vk5l5alw/redia-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Qualität sah noch nie so gut aus
In Ihrem Beruf können die kleinsten Dinge die größte Wirkung haben.
Mit den neuen Thermostaten von Danfoss erhalten Sie eine intuitive Skala auf der Vorderseite und genau ein Grad für jede Markierung auf der Skala, wodurch Sie die Temperatur leicht erkennen und einstellen können. Und mit den Begrenzungsstiften können Sie ganz einfach eine maximale und eine minimale Temperatureinstellung festlegen - das bietet Komfort, Sicherheit und Energiesparpotenzial für Ihre Kunden.
Das gesamte Sortiment zeichnet sich durch sein modernes, komplett weißes Design aus, das sich perfekt in jede Einrichtung einfügt, zu jedem Heizkörper passt und leicht zu reinigen ist. Es ist die beste Qualität seiner Klasse - innen und außen.
Wie es funktioniert
![Aero](/media/ninhzuwn/bellow-exploded.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Entdecken Sie das schnellste Wellrohrelement der Welt
Wir freuen uns, Ihnen einen wahren Champion vorstellen zu dürfen: Mit einer Reaktionszeit von nur 10 Minuten ist das gasgefüllte Wellrohrelemet im Herzen der Danfoss-Thermostatköpfe AveoTM das schnellste auf dem Markt. Dank des spezifischen Hubs bietet es im Vergleich zu einem flüssigkeitsgefüllten Wellrohrelement zusätzliche Energieeinsparungen von 2 % – diese sind nachgewiesen und dokumentiert.
Dies gewährleistet nicht nur eine präzisere Temperaturregelung und ein besseres Erlebnis für Sie und Ihre Kunden. Es ermöglicht Ihnen auch, eine energieeffizientere und 100% zukunftssichere Lösung anzubieten.
![Einstellung ist taktil fühlbar](/media/gthcuefr/tactile-20-degrees.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ein Klick. 0.5 °C. Check.
Der neue Danfoss AveoTM Heizkörperthermostat verfügt über eine revolutionäre taktile Temperatureinstellung. Dank eines subtilen Klickgefühls im Griff, das genau alle 0,5 °C zu spüren ist, müssen sich Ihre Kunden bei der Einstellung der Raumtemperatur nicht mehr auf Annahmen oder Vermutungen verlassen. Stattdessen werden ihre Hände intuitiv Änderungen innerhalb einer Klicksekunde" erkennen.
Das bedeutet, dass ein oder zwei Klicks genügen, damit Ihre Kunden die Temperatur senken können. Mit anderen Worten: Energiesparen ist jetzt so einfach, dass sie es mit geschlossenen Augen tun können.
![](/media/kgro0dnr/control-accuracy.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Höchste Kontrollgenauigkeit
Alle Danfoss-Heizkörperthermostate in unserem neuen und kompletten Sortiment gehören zur höchsten Kategorie der CA-Klassifizierung nach der Norm EN215. Sie basieren auf der Umgebungslufttemperatur und nicht auf der Wassertemperatur und bieten die genaueste Raumtemperaturregelung und die höchste Energieeffizienz.
Das Gleiche gilt auch für unsere manipulationssicheren Versionen, womit die Danfoss-Heizkörperthermostate den meisten Wettbewerbern einen Schritt voraus sind. So einfach ist das.
![Klick Verbindung von Danfoss Heizkörperthermostaten](/media/wb3fwptb/click-connection.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Installation: Klicken. Drehen. Auftrag erledigt.
Bei unserem neuen Sortiment an Heizkörperthermostaten dreht sich alles um effizientes Heizen. Dank der einzigartigen Danfoss-Klickverbindung, die aus der RA2000-Serie bekannt ist, ist die Installation schnell, sicher und werkzeuglos. Einfach klicken, drehen und fertig. Der Thermostat funktioniert sofort, ohne dass nach der Installation eine Kalibrierung, Einstellung oder Wartung erforderlich ist. Und das leichte "Klicken" zeigt Ihnen, dass er an Ort und Stelle ist, so dass Sie mit der Arbeit weitermachen können - und Rückrufe vermeiden.
![](/media/vnrfjjst/hero-product-tamper.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Robuste Thermostatköpfe, die unerwünschte Veränderungen der Temperatureinstellung verhindern
Das neue Thermostatkopfportfolio bietet ein manipulationssicheres Behördenmodell, das sehr robust ist und zur Erhöhung der Sicherheit beiträgt Ein steckbares "Anti-Diebstahl"-Zubehör bietet zusätzlichen Schutz für die Aveo™-Thermostate.
Die Aveo™-Thermostatköpfe verfügen außerdem über integrierte Temperaturbegrenzungsoptionen, mit denen Gebäudemanager verhindern können, dass Raumnutzer die Temperatur des Thermostats verändern. In der heutigen Zeit, in der viele öffentliche Einrichtungen die Innentemperatur gesenkt haben, um Geld und Energie zu sparen, kann diese Funktion dazu beitragen, dass alle Thermostate auf der eingestellten Temperatur bleiben.
Kleine Veränderung. Große Wirkung. Enormes Potenzial.
Was haben Thermostatköpfe mit der Energiekrise zu tun? Sie allein werden es nicht schaffen, aber Tatsache ist, dass wir aufhören müssen, Energie zu verschwenden, und 500 Millionen Heizkörper in europäischen Haushalten, die noch mit manuellen Ventilen ausgestattet sind, stehen uns dabei im Weg.
Die Umstellung auf ein Heizkörperthermostat hilft Ihren Kunden, Energie zu sparen und ihren Heizungsverbrauch zu senken - etwa 36 % im Vergleich zu einem manuell betätigten Ventil. Außerdem wird der Komfort durch eine konstante Raumtemperatur erhöht.
Und mit einer sehr kurzen Amortisationszeit ist dies eine der günstigsten und schnellsten Möglichkeiten, ihre Energierechnung zu senken.
Und da Danfoss-Heizkörperthermostate vollständig EPBD-konform sind, werden auch Ihre Kunden davon profitieren.
Support-Tools
Einfache Konvertierung mit der Installer App
Haben Sie Probleme, die richtige Codenummer für Ihr nächstes Projekt zu finden? Die Installateur-App bietet eine einfache Konvertierung mit ein paar einfachen Klicks.
Sie ist auch die erste Anlaufstelle für den Zugriff auf andere coole Tools, die Ihnen das Leben als Installateur erleichtern. Stellen Sie die richtigen Werte auf der Grundlage von Ventil, Sensor und Heizkörpertyp ein. Oder legen Sie die richtigen Werte nach Raumgröße und Wärmeverlust fest. Stellen Sie die Wärmeabgabe, den Durchfluss und die Voreinstellung jedes Mal richtig ein.
Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass die Umstellung auf unsere nächste Generation von Thermostaten mit der Installer-App ganz einfach ist.
Installation
![](/media/g5ypyifw/installation-mechanical-thermostats.png?width=420&height=1920&rnd=133234369529600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Wir haben alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammengetragen!
Schauen Sie sich Installations- und Anleitungsvideos an, um mehr zu erfahren
Gewinnspiel
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Gewinnen Sie 1 von 50 Redia Heizkörperthermostatköpfen oder fordern Sie ein kostenloses Muster an. Hier gehts zum Gewinnspielformular.