• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

HySynergy& Danfoss Drives: Erste Wasserstoffproduktion in der größten Elektrolyseanlage Europas

Freitag, 13. Jänner 2023
Von links: Claus Larsen, Country Manager bei Danfoss Drives Sales Denmark, Carsten Loie, Key Account Manager, Danfoss Drives, Uffe Borup, CTO bei Everfuel und David Kolbak, Anwendungsingenieur bei Danfoss Drives.
Von links: Claus Larsen, Country Manager bei Danfoss Drives Sales Denmark, Carsten Loie, Key Account Manager, Danfoss Drives, Uffe Borup, CTO bei Everfuel und David Kolbak, Anwendungsingenieur bei Danfoss Drives.

Das HySynergy-Projekt in Fredericia, Dänemark, hat zum ersten Mal erfolgreich Wasserstoff produziert, was einen wichtigen Meilenstein bei der Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff als saubere Energiequelle darstellt.

Everfuel AS engagiert sich für die Reduzierung der CO2-Emissionen durch seine Infrastruktur zur Herstellung und Verteilung von grünem Wasserstoff. Das dänische Unternehmen arbeitet eng mit Industrieakteuren und Fahrzeugherstellern zusammen, um die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu verbinden und Kunden aus Industrie und Mobilität mit Wasserstoff zu versorgen.

In HySynergy Phase 1 verwendet Everfuel Danfoss Drives AC/DC-Wandler für die Stromversorgung seiner Elektrolyseure. Zwei 20-Fuß-Container, die mit flüssigkeitsgekühlten Netzumrichtern ausgestattet sind, haben jeweils zwei 5-MW-Ausgänge. Dieses 20-MW-Energieumwandlungssystem wird genügend Wasserstoff produzieren, um die CO2-Emissionen um 0,6 % zu reduzieren.

Die Inbetriebnahmephase verlief planmäßig, und die geringe Menge des erzeugten Wasserstoffs wurde sicher und ohne Auswirkungen auf die Umwelt in die Atmosphäre abgegeben.

Uffe Borup, CTO bei Everfuel, sagte: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Everfuel und bringt uns unserem Ziel, grünen Wasserstoff kommerziell auf den Markt zu bringen, einen Schritt näher. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit und die Unterstützung, die wir von den Experten bei Danfoss Drives erhalten haben. Sie haben die Inbetriebnahme sowohl vor Ort als auch aus der Ferne professionell durchgeführt."

Kjell Stroem, Senior Vice President of Sales, Marketing & Services bei Danfoss Drives, sagte: "Power-to-X ist eine interessante Technologie, mit der wir neben Energieeffizienz und Elektrifizierung die grüne Wende vorantreiben können. Diese Technologie ist noch entwicklungsbedürftig, und daher ist dieser Meilenstein ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer Ambitionen, die Wasserstoffproduktion auf ein kommerzielles Niveau zu heben. Dies ist erst der Anfang einer bedeutenden Reise für Wasserstoff, und wir haben einen großartigen Start hingelegt".

Wenn die HySynergy-Phase II im Jahr 2025 in Betrieb genommen wird, wird sie eine zusätzliche Kapazität von 300 MW liefern, womit sich die Gesamtkapazität auf 320 MW erhöht. Phase III ist für 2030 geplant, mit einer Kapazität von 1 GW. Die Energieumwandlungslösung von Danfoss ist für eine einfache Skalierbarkeit ausgelegt, um diese Erweiterungen zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Helge Vandel Jensen, Business Development Director bei Danfoss Drives, E-Mail: helge@danfoss.com.

Über Everfuel

Everfuel produziert grünen Wasserstoff für die emissionsfreie Industrie und Mobilität. Der grüne Wasserstoff des Unternehmens ist in ganz Europa in Form von wettbewerbsfähigen, umfassenden Wasserstoffversorgungs- und Betankungslösungen erhältlich, da Everfuel die notwendige Infrastruktur für grünen Wasserstoff besitzt und betreibt. Das dänische Unternehmen arbeitet mit der Industrie und Fahrzeugherstellern zusammen, um die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu verbinden und Unternehmenskunden im Rahmen langfristiger Verträge nahtlos mit Wasserstoff zu versorgen.

Grüner Wasserstoff ist ein zu 100 % sauberer Energieträger, der aus erneuerbarer Sonnen- und Windenergie hergestellt wird. Er ist der Schlüssel zur Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr in Europa. Everfuel ist ein ehrgeiziges, schnell wachsendes Unternehmen mit Hauptsitz in Herning, Dänemark. Es ist neben Dänemark auch in Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Deutschland und Belgien tätig und plant, innerhalb Europas weiter zu wachsen. Everfuel ist an der Euronext Growth in Oslo unter dem Kürzel EFUEL notiert.