RA-DV Druckunabhängiges 2-in-1 Heizkörperventil

Mittwoch, 23. Oktober 2024

Für Planer

Das Dynamic Valve™ ist eine große Arbeitserleichterung für alle, die an der Einrichtung und Planung von Zweirohrheizungssystemen beteiligt sind. Es bietet alle Vorteile eines automatischen hydraulischen Abgleichs in Kombination mit einer optimalen Temperaturregelung.

Für Installateure

Bei der Montage der Ventile installieren Sie gleichzeitig auch die für einen automatischen Abgleich nötigen Bauteile. Um das System korrekt in Betrieb zu nehmen, müssen die Ventile an den einzelnen Heizkörpern nur auf die richtige Durchflussmenge eingestellt werden.

Für Gebäudeeigentümer

Dynamic Valve™ ist ein Produkt, das klassischerweise in Wohnhäusern zum Einsatz kommt. Viele Eigentümer, Mieter und andere Benutzer kennen sicherlich die typischen Probleme einer Heizungsanlage: lästige Geräusche, ungleichmäßige Erwärmung und hohe Energiekosten. Mit Dynamic Valve™ kann der Wohnkomfort jetzt deutlich erhöht werden.

Übersichtsprospekt - welches RA-DV für welchen Anwendungsfall

Das RA-DV ist ein echter Game Changer für jeden Installateur. Kein lästiges Berechnen mehr - einfach schnell einstellen vor Ort ohne extra Werkzeug

__
Zu den Produkten im Detail