Ved at bruge Danfoss VLT® OneGearDrives® til at styre transportbåndene, som fylder flasker med mineralvand, er det blevet muligt for Valser Mineralquellen at erstatte mange forskellige kombinationer af motorer og gear med kun én motor størrelse og tre gear ratio. Dette har nedsat behovet for reservedele og forbedret outputtet for systemet.
VLT® OneGearDrive® reducerer kompleksiteten og sparer energi
I føde- og drikkevareindustrien stiger kravene til energieffektivitet og fleksibilitet i takt med stigende omkostninger. Tidligere brugte man flere hundrede frekvensomformer, som tilsammen repræsenterede et bredt udvalg af størrelser og styrker, for at det samlede transportsystem kørte. Dette resulterede i store reservedelslagre, krævende vedligeholdelsesindsatser og høje energiomkostninger.
Valser Mineralquellen indså, at dette ikke var optimalt. Før modernisering med Danfoss VLT® OneGearDrives®, blev der i produktionen brugt 40 forskellige motor og gear varianter med eller uden bremser. Nu bruges der kun én motortype i den moderniserede del af anlægget. I dag er det kun nødvendigt for Valser Mineralquellen at have tre motorer og én frekvensomformer på lager rimligt.
"Dette forenkler driften for os betydeligt, især da OneGearDrives er meget energieffektiv. Vores elforbrug er faldet med 10 %“, siger Roman Schmid, som er vedligeholdelsesansvarlig for Valser Mineralquellen.
”Desuden er strøm i nul-lederen 50% lavere, der er færre harmoniske, en bedre ballancering mellem faserne samt færre spændings- og frekvensafvigelser”
"VLT® OneGearDrive® er en betydelig forbedring for vores fyldelinje. Som en del af vores modernisering, har vi ligeledes forbedret driften af vores transportanlæg. Disse kører nu mere jævnt og transportbåndene lider ikke af ryk ved lav hastighed", udtaler Schmid.
VLT® OneGearDrive® - Høj effektivitet og hygiejnisk design
VLT® OneGearDrive® er en yderst effektiv tre-faset permanent magnet synkronmotor koblet til en optimeret gear boks. Systemet kan nå en effektivitet på 89 %. Med kun én motortype og tre gear til rådighed, dækker motorkonceptet alle Valsers typer af transportbånd
OneGearDrive fås i to versioner: VLT® OneGearDrive® Standard til brug i tørre og våde produktionsområder, og VLT® OneGearDrive® Hygiejnisk til brug i områder, hvor hygiejne er afgørende, og grundig rengøring er nødvendig – derfor er denne udgave særlig nem at rengøre

Fremtidssikret del af VLT® FlexConcept®
OneGearDrive er en del af VLT® FlexConcept®, som er et ekstremt fleksibelt og effektivt frekvensomformersystem koncept, der reducerer antallet af frekvensomformervarianter, særligt for mad- og drikkevaremaskiner eller materialehåndteringssystemer, med op til 70 %.
VLT® FlexConcept® omfatter VLT® OneGearDrive®, kombineret med en VLT® Decentral Drive FCD 302 eller VLT® AutomationDrive FC 302 frekvensomformer. FlexConcept® giver systemproducenter og operatører en løsning, som overholder både nuværende og fremtidige standarder vedrørende de nye effektiviseringskategorier og FlexConcept® sikrer en høj investeringssikkerhed. Produkterne opfylder allerede Minimum Energy Performance Standard (MEPS), som træder i kraft i år 2017.
Valser Mineralbrunnen
Valser er schweizisk mineralvand fra mineralske kilder i Vals, i Graubünden. I 2002 solgte Hess Group Valser Mineralquellen AG til Coca-Cola HBC Schweiz, som producerer flaskeprodukter for Coca Cola Company under licens.
Kilden til vandet kommer fra regn, sne og is, som siver ind gennem revner og sprækker i bjerget Piz Aul. Inde i Piz Aul bliver vandet renset og beriget med mineraler fra det 220 millioner år gammel bjerg lag. Efter vandet har fulgt en rute, som er mindst 1000 meter dyb og med en gennemsnitstid på over 25 år, strømmer vandet til sidst krystalklart ud af bjerget med en unik, afbalanceret smag, beriget med mange værdifulde mineraler.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®En yderst effektiv kombination af en permanent magnetmotor og optimeret konisk gearing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®-varianterVLT® OneGearDrive®-varianterne har nået den begrænsede fase af deres produktlevetid og er ikke længere i produktion. Den udgåede variant med typekodeelement L09 kan ikke længere bestilles. Den er blevet erstattet med det opdaterede typekodeelement L06.