![Ny energieffektiv pumpeløsning hos Horsens Varmeværk](/media/7622/horsens-varmevaerk-1-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Fjernvarmeselskabet i Horsens har valgt en højeffektiv pumpeløsning med en permanentmagnetmotor og en VLT® AutomationDrive frekvensomformer fra Danfoss Drives. Løsningen er installeret på en mindre pumpestation, der forsyner 220 parcelhuse og let industri med fjernvarme. En enkelt pumpe kan dække den store kapacitetsvariation fra varme sommerdage til kolde vinterdage.
Mere end 90 % systemvirkningsgrad på permanentmagnetmotor og VLT® AutomationDrive
Resultatet har vist sig særdeles positivt, da det giver en klart bedre systemvirkningsgrad end tidligere. ”Den store fordel er, at vi kan kapacitetsregulere den nye pumpe over et område fra ca. 2m3/h om sommeren til ca. 30m3/h om vinteren - med en god virkningsgrad over hele flowområdet. Vi kan derfor undgå at skulle skifte mellem forskellige pumper alt efter årstiden”, siger varmemester John Nørgaard.
VLT® frekvensomformere er velegnede til regulering af permanentmagnetmotorer
Pumpen fra maskinfabrikken Trium i Hasselager er forsynet med en VEM 4kW permanentmagnetmotor af typen P21R, som frekvensreguleres af en VLT® AutomationDrive FC 302. Permanentmagnetmotorer har intet rotortab i modsætning til almindelige asynkronmotorer, og de er velegnede til anvendelser med stort reguleringsområde. Kombinationen af VEM motor og VLT® frekvensomformer har en samlet virkningsgrad på over 90% i hele det anvendte reguleringsområde. En traditionel løsning med asynkronmotor har en virkningsgrad på ca. 80% ved fuldlast.
![Ny energieffektiv pumpeløsning hos Horsens Varmeværk](/media/7623/horsens-varmevaerk-2-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
En løsning for fremtiden
Den nye pumpeløsning giver samtidig en stor elbesparelse. Da fjernvarmeværker er nødt til at skabe energi-effektiviseringer for at opnå en reduktion af deres CO2-udledninger, er denne løsning særdeles velkommen hos Horsens Fjernvarme.
Ifølge John Nørgaard er man så tilfreds med løsningen, at man forventer at skifte til permanentmagnetmotor-løsningen, når andre og større motorer skal udskiftes efterhånden, som der er behov for det. Det bidrager til den succesfulde løsning, at permanentmagnetmotorer nu har samme byggemål og er direkte kompatible med normmotorer, hvilket gør dem attraktive at anvende.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.