EUROPA: De studerende er blandt de første, der støder ind i udfordringerne ved at finde et sted at bo på et marked, der er underforsynet. Faktisk indebærer den stigende urbanisering i Europas storbyer et beregnet underskud på over fire millioner sengepladser frem mod 2025.
Studieboligprojektet Urban Rigger er et eksempel på, hvordan vi ved at samarbejde kan gøre en reel forskel i forhold til at bo i en voksende by. Såsom at placere boligerne på vand, i stedet for på land. De flydende kollegier er udviklet af Udvikling Danmark i tæt samarbejde med Bjarke Ingels og arkitekterne fra BIG samt andre virksomheder, og de er et ambitiøst forsøg på at løse udfordringen med at finde boliger til studerende.
Urban Rigger efterlader et minimalt CO2-fodaftryk
Boligerne er lavet af omarbejdede transportcontainere. Prototypen stod færdig i sommeren 2016, og Urban Rigger ligger nu i Københavns havn. Kombineret med den moderne stil sørger boligernes grønne fordele for, at man føler sig godt tilpas ved at bo der. "Som det ultimative symbol på hedonistisk bæredygtighed kan de studerende tage lange, dejligt varme brusebade – helt uden at have dårlig samvittighed," fortæller Bjarke Ingels, grundlægger og kreativ partner, BIG. "I dag er bæredygtighed næsten blevet et andet ord for almindelig, sund fornuft – eller for at gøre tingene på en praktisk og måde. Virksomheder som Danfoss har banet vejen og har gjort topmoderne teknologi tilgængelig," siger Bjarke Ingels.
Gratis og grøn varmekilde
Danfoss har spillet en vigtig rolle i varme- og ventilationsinfrastrukturen i Urban Rigger. Teknologier, såsom varmepumper, vandbaseret gulvvarme og varmegenvindingsventilation, bidrager til at sikre et konstant optimalt indeklima, samtidig med at det bidrager til Urban Riggers mål om et minimalt CO2-fodaftryk.
Urban Riggers såkaldte "Hydro Source Heating" er en effektiv, økonomisk og bæredygtig løsning, der gør brug af det omgivende vand som en gratis og grøn varmekilde. Varmepumpen sikrer, at 75 % af energien til opvarmning og varmt vand hentes fra havet. Kombineret med solceller betyder det, at Danfoss' 13 kW-varmepumpe bruger meget lidt strøm. Derudover fjerner Urban Riggers ventilationsanlæg tung luft og leverer konstant frisk luft, samtidig med at anlægget minimerer varmetabet med op til 95 % varmegenvinding.
Vi forbinder sædvanligvis bygninger med land, men måske kan storbyernes vandområder blive i det mindste en del af løsningen på verdens voksende boligmangel? Potentialet er indlysende.

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst
FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.
Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.
Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.