Verden kan opnå mere med mindre

fredag den 13. februar 2015

Ifølge Det Internationale Energiagentur vil et stigende befolkningstal og øgede levestandarder være medvirkende til, at det globale energibehov kommer til at stige med en tredjedel i perioden fra 2011 til 2035. Men hvad nu, hvis vi kan skabe fremtidens energi af alt det, vi kan spare i dag? Sammen med industrien og byerne viser Danfoss, hvordan det kan lade sig gøre.

Overalt i verden arbejder man på at reducere CO2-udslippet, samtidig med at man forsøger at håndtere den stigende energiefterspørgsel, og førende økonomier drejer fokus over på energieffektive løsninger for at bidrage til at opbygge et mere intelligent og mere bæredygtigt samfund.
Og det er der god grund til. Energieffektivitet er den hurtigste, billigste og mest miljøvenlige metode til at dekarbonisere den globale økonomi, samtidig med at det stigende energibehov dækkes.

Potentialet for energieffektivitet er navnlig enormt i byerne ved hjælp af intelligent infrastruktur, såsom fjernenergi - distribution af varme og køling i bygninger. Over de seneste år har Danfoss samarbejdet med storbyer som Hamborg i Tyskland og Anshan i Kina for at hjælpe dem med at få mere ud af energianvendelsen. I Anshan er man godt på vej til at spare over 60 % af kulforbruget til varme, simpelthen ved at udskifte det med overskudsvarme fra det lokale stålværk via et fjernvarmeforsyningsnet.

Potentialet er også enormt i byggesektoren. Ifølge Sustainable Energy for All, der er et FN-initiativ, tegner byggesektoren sig for en tredjedel af det globale energiforbrug, og ifølge Det Internationale Energiagentur forventes sektoren også at tegne sig for 26 % af alle fremtidige energieffektivitetsbesparelser, der primært vil stamme fra rumopvarmning og -køling, belysning og apparater.

  
I Shanghai Tower, der, når bygningen står færdig, vil være den næsthøjeste i verden, vil der blive installeret 6.700 ventiler fra Danfoss. De skal regulere køle- og varmesystemerne og bidrage til at spare 20 % af den energi, der bruges til at opvarme og afkøle tårnet. 660 frekvensomformere med variabel hastighed, der styrer hastigheden i motorerne i systemet, kommer til at bidrage med besparelser på yderligere 20-40 %.
Og i det nye Carrefour-supermarked i Villeneuve-la-Garenne i Paris sørger energieffektiv teknologi fra Danfoss for, at maden hele tiden opbevares ved den helt rigtige temperatur. Ved hjælp af banebrydende teknologi opvarmer kølesystemet også hele butikken, der er på 11.300 m2.

Vi har de løsninger og teknologier, der er nødvendige for at opnå en betydelig forbedring af energieffektiviteten. Lad os realisere det potentiale.

Zürich-tårnet

Engineering the World of Tomorrow

Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.

Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.

Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.