Over hele verden stiger efterspørgslen efter nye boliger. Så da en familie på fire i Aarhus byggede deres drømmehjem, forventede de et helt nyt niveau af komfort og styring.
Familien ville skabe et hjem, hvor alt er sammenkoblet – lige fra indretning til energisystemer. For at opnå deres mål og indfri forventningerne valgte de Danfoss One®: En intelligent boligløsning, der får varme- og ventilationssystemerne til at kommunikere med hinanden og sørger for automatisk regulering i forhold til boligejernes behov. På den måde sikres hele tiden optimal komfort, luftkvalitet og temperatur, samtidig med at energiregningen holdes på et absolut minimum.
Løsningen styres med systemet Danfoss Link™ Central styring. Det er et intuitivt system, der sikrer perfekt temperaturstyring og stabilitet i huset, fordi det sørger for automatisk regulering i forhold til familiens energiforbrugsmønster. Varmepumpen begynder eksempelvis først opvarmningen, når den får signal fra gulvvarmesystemet. Derudover regulerer systemet automatisk mængden af frisk luft eller sænker temperaturen, afhængigt af tidspunktet på dagen eller årstiden.
Familien har endnu ikke boet i deres nye hjem et helt år, men de enkelte familiemedlemmer peger på flere forskellige fordele ved den intelligente boligløsning: De behøver aldrig bekymre sig om indeklimaet. Der er aldrig for koldt eller for varmt, og energieffektiviteten er optimal.
"Vi ville have topmoderne energistyringssystemer, så vores hjem var klar til fremtiden – og det er dét, vi har nu", påpeger de.
Danfoss One® kort fortalt:
Danfoss One® er den centrale del af et system, der på effektiv vis integrerer gulvvarme, ventilation og varmepumpe i huse. Optimal energioptimering opnås ved hjælp af elektronisk og trådløs kommunikation mellem komponenterne. Alt styres centralt ved hjælp af Danfoss Link™ Central styring, hvilket resulterer i perfekt temperaturstyring og stabilitet.
Mere om:

Engineering the World of Tomorrow
Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.
Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.
Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.