Byen Słupsk og Danfoss har indgået en aftale om at udarbejde en vision for byen som intelligent og særdeles energieffektiv. Første skridt er taget.
Robert Biedroń, borgmester i Słupsk, som er en af de mest miljøvenlige og energieffektive byer i Polen, og Adam Jędrzejczak, President of Danfoss EER og President of Danfoss Poland, har underskrevet en aftale om at opbygge kapaciteten i en Smart City.
Den første fase i samarbejdet vil blive at udskifte gamle termostater med radiatorfølere og termostatventiler fra Danfoss i bygninger, som byen administrerer, for eksempel i skoler, kommunale bygninger og kontorer samt andre socialt vigtige faciliteter. Der vil blive afsendt 100 radiatorfølere og termostatventiler til bygninger i Słupsk.
Takket være helt enkle tiltag, såsom indbygning af temperaturstyring i individuelle rum, kan der spares omkring 23 % af energiforbruget.
Samarbejdet forudsætter, at begge parter er parat til at samarbejde om at udarbejde en vision for Słupsk som en intelligent og særdeles energieffektiv by; en Smart City. Med baggrund i de vedtagne forpligtelser i den internationale og europæiske klimapolitik, samt målene for bæredygtig udvikling, vil Słupsk og Danfoss Poland samarbejde om at opnå en betydelig reduktion af energiforbruget i byen, forbedre indbyggernes komfortniveau og reducere problemet med energimangel.
"I Polen foregår over 87 % af varmeforbruget og over 57 % af elforbruget i bygninger. Det er et betydeligt bidrag. Takket være radiatorfølere og termostatventiler fra Danfoss kan byen Słupsk spare den mængde energi, der er nødvendig for at kunne opvarme en anden bygning, eksempelvis en børnehave. Jeg håber, at den energi, den varme, som vi har bragt hertil i dag, til byen Słupsk, vil inspirere til yderligere tiltag for at opbygge en Smart City," sagde Adam Jędrzejczak.
Aftalen omfatter også uddannelsesmæssige aktiviteter inden for området energibesparelser. Medarbejderne i Bolig og erhverv og bygningsadministratorerne var de første, der blev uddannet. Kurserne handlede om betydelige besparelser og andre fordele, der kan opnås ved hjælp af regulering og afbalancering af varmesystemet.
"Samarbejdet med Danfoss er et meget vigtigt skridt for os i forbindelse med udviklingen af en by, der er både miljø- og menneskevenlig. Jeg ønsker, at indbyggerne i Słupsk kan leve og bo godt, så de i stedet for at betale høje varmeregninger kan optimere udgifterne og bruge de penge, de sparer, på noget andet, til glæde for både dem selv og miljøet. Det vil være nemmere at forbedre folks livskvalitet, på en meget mærkbar og praktisk måde, med Danfoss," opsummerede Słupsks borgmester Robert Biedroń.
Fakta:
Słupsk ligger i det nordlige Polen og har et indbyggertal på næsten 100.000 mennesker.

Storbyeffektivitet er nøglen til bæredygtig vækst
FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender har beregnet, at i 2050 vil jordens befolkning nå op på 9,8 milliarder mennesker – hvoraf næsten 70 % vil bo i storbyer.
Og storbyerne er dér, hvor vi bør fokusere på at nå målene i Paris-aftalen, der fastlægger en ramme for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.
Læs mere på vores temaside om storbyeffektivitet, og find ud af, hvorfor det er den mest effektive metode til at forvandle udfordringerne i vores storbyer til muligheder.