![](/media/6827/danfoss-solutions-urban-rigger-in-copenhagen-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
180.000 mennesker flytter hver dag ind til byerne, så indsatsen for at finde nye løsninger på boligproblemerne er intens. Udover behovet for at løse udfordringen med plads, skal vi også sikre os, at de nye boligløsninger er attraktive, effektive og mere miljøvenlige.
For at finde et bæredygtigt svar på nutidens urbaniseringsudfordring skal vi udforske de uopdagede ressourcer i vores byer, som Kent Martinussen, adm. direktør for Dansk Arkitektur Center, forklarer.
"Det er et problem, at så mange flytter til byerne, men det er også løsningen. Men hvordan bærer vi os så ad med at gøre problemet til en del af løsningen? Vi tænker intelligent. Og med intelligent mener jeg, at vi skal tænke bæredygtigt. Bæredygtige løsninger betyder, at de både ser godt ud og er rare at bo i, og at de leverer varen."
At tænke intelligent er afhængigt af, at vi fremmer et dybere samarbejde på tværs af interessenter og opbygger stærkere relationer mellem specielt ingeniører, arkitekter og entreprenører. Urban Rigger, der er et studieboligprojekt i København, er et af eksemplerne på, hvordan vi ved at samarbejde kan gøre en reel forskel i forhold til at bo i en voksende by.
De studerende er blandt de første, der støder ind i udfordringerne ved at finde et sted at bo på et marked, der er underforsynet. De er ofte nytilflyttere og har kun en lille disponibel indtægt, så de har ofte svært ved at finde en permanent bolig, der også er til at betale. Faktisk indebærer den stigende urbanisering i Europas storbyer et beregnet underskud på over fire millioner sengepladser frem mod 2025.
Urban Rigger-projektet viser, hvordan man ved at tænke intelligent kan finde frem til kreative metoder til at løse boligudfordringerne. Såsom at placere boligerne på vand, i stedet for på land. De flydende kollegier er udviklet af Kim Loudrup fra Udvikling Danmark i tæt samarbejde med Bjarke Ingels og arkitekterne fra BIG, og de er et ambitiøst forsøg på at løse Københavns udfordringer med at finde boliger til studerende.
Boligerne er lavet af omarbejdede transportcontainere. Prototypen stod færdig i sommeren 2016, og Urban Rigger ligger nu i byens havn. Kombineret med den moderne stil sørger boligernes grønne fordele for, at man føler sig godt tilpas ved at bo der. "Som det ultimative symbol på hedonistisk bæredygtighed kan de studerende tage lange, dejligt varme brusebade – helt uden at have dårlig samvittighed," fortæller Bjarke Ingels, grundlægger og kreativ partner, BIG.
Urban Rigger er også et stærkt eksempel på, hvordan innovative tekniske løsninger kan bidrage til at gøre arkitekternes visioner til virkelighed og løse storbyens udfordringer.
"I dag er bæredygtighed næsten blevet et andet ord for almindelig, sund fornuft – eller for at gøre tingene på en praktisk og måde. Virksomheder som Danfoss har banet vejen og har gjort topmoderne teknologi tilgængelig," siger Bjarke Ingels, grundlægger og kreativ partner, BIG.
Danfoss har spillet en vigtig rolle i varme- og ventilationsinfrastrukturen i Urban Rigger. Teknologier, såsom varmepumper, vandbaseret gulvvarme og varmegenvindingsventilation, bidrager til at sikre et konstant optimalt indeklima, samtidig med at det bidrager til Urban Riggers mål om et minimalt CO2-fodaftryk.
Urban Riggers såkaldte "Hydro Source Heating" er en effektiv, økonomisk og bæredygtig løsning, der gør brug af det omgivende vand som en gratis og grøn varmekilde. Varmepumpen sikrer, at 75 % af energien til opvarmning og varmt vand hentes fra havet. Kombineret med solceller betyder det, at Danfoss' 13 kW-varmepumpe bruger meget lidt strøm. Derudover fjerner Urban Riggers ventilationsanlæg tung luft og leverer konstant frisk luft, samtidig med at anlægget minimerer varmetabet med op til 95 % varmegenvinding.
Vi forbinder sædvanligvis bygninger med land, men måske kan storbyernes vandområder blive i det mindste en del af løsningen på verdens voksende boligmangel? Potentialet er indlysende. Urban Rigger-kvarterer i overfyldte storbyer rundt omkring i verden kunne levere op mod 1,5 millioner energieffektive studieboliger. Kim Loudrup, grundlægger og adm. direktør i Udvikling Danmark, er iværksætteren bag initiativet, og han mener, at dette kun er begyndelsen.
"Vi håber at inspirere næste generation af studerende, og generelt er mit ønske bare at få dem derud, så de kan få tag over hovedet. Når alt kommer til alt, så er de vores fremtid."
Indtil videre har resultaterne fra driften af Urban Rigger været lovende, og projektet er kun et enkelt eksempel på, hvordan Danfoss konstant udvider grænserne for at sikre en bedre og mere bæredygtig fremtid. Rune Andersen, ingeniør og Product Manager hos Danfoss, er enig.
"Jeg tror på, at Urban Rigger har potentiale til at spille en vigtig rolle i at løse udfordringerne ved urbanisering. Det faktum, at Danfoss er en del af et projekt som det her – det er dét, der driver os."
![](/media/6827/danfoss-solutions-urban-rigger-from-the-top-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Engineering the World of Tomorrow
Over hele verden flytter 180.000 mennesker hver dag ind til byerne, så indsatsen for at finde nye løsninger på boligproblemerne er intens. Udover behovet for at løse udfordringen med plads, skal vi også sikre os, at de nye boligløsninger er attraktive, effektive og mere miljøvenlige.
For at finde et bæredygtigt svar på nutidens urbaniseringsudfordring skal vi udforske de uopdagede ressourcer i vores byer.