![](/media/6879/danfoss_skating_arena_russia-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Et 700.000 m2 stort tidligere industriområde i centrum af Moskva er i øjeblikket ved at bliver forvandlet til et stort sports- og fritidsområde, der kan bruges til store arrangementer. Området er vært for næste års verdensmesterskaber i ishockey – og teknologi fra Danfoss vil bidrage til at holde isen kold og tilskuerne veltilpasse i det, der skal blive Ruslands største skøjtehal.
Når op mod 12.000 tilskuere i 2016 hylder deres nationalhold under verdensmesterskaberne i ishockey i Moskva, vil teknologi fra Danfoss bidrage til at holde de mange fans varme og sørge for, at de får den bedst mulige oplevelse.
Byen Moskva er i øjeblikket ved at forvandle et stort industriområde til et nyt sports- og fritidsområde. "Legendernes park", som området kaldes, omfatter Ruslands største skøjtehal, "VTB-ispaladset", der måler imponerende 70.300 m2 og indeholder tre skøjtebaner. Danfoss har leveret flere kølesystemer, der skal holde isen på den perfekte temperatur. Systemerne sørger for istemperaturer på mellem -2 og +4 °C, og kølekredsene og -systemerne har en kapacitet på enten 1.069 kW eller 550 kW.
50 % af energiforbruget i sportskomplekset vil blive brugt til køling. Overskudsvarmen fra systemerne vil blive brugt til at opvarme tilskuerpladserne og til at smelte isen, når den skal fornys.
Alle kølesystemer er tilsluttet et enkelt overvågningssystem, der holder øje med temperaturerne og forhindrer systemnedbrud i skøjtehallen. Det betyder, at skøjtebanerne altid vil være i perfekt stand, også selvom en af kølekredsene er nede.
"Finjusteringen og den præcise temperaturstyring er mulig takket være de rørføringer, automatiseringer og reguleringsventilstationer, Danfoss har leveret. Det fuldautomatiske system sørger for energibesparelser, nem overvågning og justering af den ønskede temperatur. Det blev opnået ved hjælp af forskelligt udstyr fra Danfoss: tryk- og temperaturfølere samt elektroniske ventiler," fortæller Mikhail Kranin, Deputy General Manager for REM EXPO IT, som er entreprenøren og også er det firma, der har installeret kølesystemerne fra Danfoss.
I 2016 åbner en ny metrostation – Techno Park – lige ved siden af komplekset. Når Legendernes Park står færdigt i 2017, vil området også omfatte blandt andet lejligheder, hoteller, kontorer og et kongrescenter.
![Zürich-tårnet](/media/6831/danfoss-solutions-zurich-tower-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Engineering the World of Tomorrow
Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.
Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.
Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.