-
Differential pressure controllers as a tool for optimization of heating systems
PDF 3,8 MBI denne artikel kan du læse mere om differenstrykregulatorer – hvordan de fungerer, og hvilke fordele de giver dig, de applikationer, hvori de anvendes, fordele for slutbrugerne og fjernvarmeforsyningsselskaber. -
Why District Energy is the solution of the future
PDF 441 KBPå det nylige COP21-møde i Paris blev der underskrevet en global aftale med det formål at begrænse den globale opvarmning til mindre end 2 °C sammenlignet med præindustrielle niveauer. Dette er et meget ambitiøst mål og vil kræve betydelige ændringer i verdens energistruktur. Læs mere i artiklen. -
Controls providing flexibility for the customer increase comfort and save energy
PDF 9.765 KBStigende energipriser sammen med flere krav til komfort fører til yderligere udvikling af fjernvarmeteknologier til forbrugerne. Denne udvikling omfatter bedre styrings- og målingsmuligheder, så varme, der leveres til forbrugeren, ikke går til spilde. Lejlighedskomplekser har et enormt energibesparelsespotentiale, da de traditionelt udgør en stor del af fjernvarmeforbrugerne i de fleste byer. -
Impact of lowering dT for heat exchangers used in DH systems
PDF 335 KBDenne artikel beskriver konsekvensen ved at bruge varmevekslere, der er designet til drift ved lave forsyningstemperaturer og ved lille logaritmisk middeltemperaturforskel (dT) sammenlignet med det niveau, der er specificeret og anvendt i dag. -
Low temperature DH consumer unit with micro heat pump for DHW preparation
PDF 7.336 KBI denne artikel præsenterer og analyserer vi anvendeligheden af en fjernvarmeforbrugerenhed med mikrovarmepumpe til tilberedning af varmt brugsvand i et fjernvarmenet med lav temperatur (40 °C). -
Trend for heating system renovation in multi-family buildings
PDF 7.942 KBRenoveringer af flerfamiliehuse på udlejningsområdet er stigende. Denne artikel beskriver et casestudie om modernisering af et boligkompleks, der oprindeligt havde et 1-rørs system. -
Pressure oscillation in district heating installations
PDF 7.053 KBDanfoss har markedsført fjernvarmetrykregulatorer i årtier, men det er først for nylig, vi har set en stigning i henvendelserne vedrørende trykpendlinger i fjernvarmenet. Vi har udført en omfattende analyse på dette område. Læs mere i artiklen.
-
Making the case for district cooling
PDF 313 KBI dag bruges ca. 10 % af verdens elektricitetsproduktion til aircondition. Ifølge internationale undersøgelser vil efterspørgslen på køling af kommercielle bygninger og boliger vokse eksponentielt i de kommende år, især i højindkomstlande og i de nye vækstøkonomier i Indien, Kina og Sydamerika.
-
Hydraulic balance in a district cooling system
PDF 7.365 KBI løbet af de sidste to årtier er antallet af etablerede fjernkølingsanlæg øget kraftigt. Dette kan skyldes det faktum, at nutidens fjernkølingsanlæg er: • Mere økonomisk attraktive • Mere miljøvenlige • Mere effektive
-
Valve characteristics for motorized valves in district heating substations
PDF 3.512 KBDenne artikel beskriver resultaterne fra en undersøgelse, som blev udført i forbindelse med udviklingen af en ny ventilkarakteristik til motoriserede styreventiler til varmtvandsproduktion i fjernvarmeunits. Fra et teoretisk synspunkt diskuterer artiklen grundlæggende styringsteorier og fysiske forhold, der har afgørende betydning for denne applikation, herunder det afgørende vigtige forhold mellem varmeveksler, regulator, motor (aktuator) og styreventil. Ud over den teoretiske analyse understøttes undersøgelsen af dynamiske simuleringer og resultater fra laboratorieforsøg. Resultatet af undersøgelsen blev udviklingen af en ny ventilkarakteristik som beskrevet i denne artikel.
-
Optimum control of heat exchangers
PDF 4.811 KBDenne artikel omhandler styringen af varmevekslere med høj ydelse til varmtvandsproduktion. Nogle af de grundlæggende styringsteorier og deres afgørende vigtige forhold analyseres ud fra et teoretisk synspunkt. En nyudviklet styring beskrives, hvorved de forskellige designelementer perspektiveres i forhold til styringsteorien.
-
Distribution systems in apartment buildings
PDF 3.278 KBI et lejlighedskompleks er de to vigtigste primære fordelingsmetoder til varme og varmt brugsvand stigestrengene og det decentraliserede system med lejlighedsunits. I det første tilfælde kan varmtvandsystemets varmetab være større end nettovarmen til varmtvandstilberedningen.
-
Cost considerations on storage tank versus heat exchanger for hot water preparation
PDF 515 KBFormålet med denne artikel er at give en økonomisk evaluering af de to typiske principper ved fremstillingen af varmtvand, hvor der fokuseres på systemet som en helhed.
-
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
PDF 5.074 KBDenne artikel forklarer differenstryksregulatorens beskaffenhed i forhold til pendlinger. Der gives nogle driftsmæssige tips til at eliminere eller reducere trykpendlinger. Takket være applikationsviden inden for differenstrykregulering er det nu muligt at løse problemer med trykpendlinger i allerede eksisterende applikationer og tilbyde specifik rådgivning om det rette design af nye applikationer, så risikoen for trykpendlinger elimineres. Læs hele artiklen for at få mere at vide.
-
Auto tuning and motor protection as part of the pre-setting procedure in a heating system
PDF 819 KBAutotuning: Adaptiv indstilling af en produktionsregulator til varmt brugsvand. Motorbeskyttelse: Automatisk indstilling af en regulator under lav ydeevne. En forudsætning for et velfungerende varmeanlæg er, at der foretages de korrekte indstillinger, inden det tages i brug. Justeringer er nødvendige for at forindstille reguleringsparametrene. Denne artikel omhandler den måde, hvorpå den automatiske indstilling af systemets styringsparametre udføres samt de fordele, det giver. -
Hydraulic balance in a district heating system
PDF 756 KBAt skabe en hydraulisk balance i et system er ofte et spørgsmål om at kontrollere differenstrykket til et niveau, der er nødvendigt for driften af unitten, og dermed også kontrollere flowhastigheden i de individuelle grene. Kontrol af differenstrykket og flowhastigheden i systemet kan give fordele for kunder og forsyningsselskaber. -
Reducing oscillations in a HVAC system
PDF 338 KBI et HVAC-system samt i et procesanlæg, et fjernvarme- og fjernkølingsanlæg kan der opstå periodiske pendlinger i styringsloopet. Det er der flere grunde til. Ulinearitet i processen, overdreven forstærkning af regulatoren og et overdimensioneret system er bare nogle få af grundene dertil.