Sådan fungerer et køleskab – grundlæggende uddannelse
Har du nogensinde undret dig over, hvordan dit køleskab fungerer? Se videoen, eller læs videre herunder for at lære de grundlæggende principper ved køling, bliv fortrolig med køleskabets primære komponenter, og se, hvad der sker med kølemidlet, mens det bevæger sig igennem køleskabets system.
Køleskabets formål
Der skal opretholdes en lav temperatur i det omgivende miljø, så skadelige bakteriers reproduktionshastighed reduceres, og fødevarerne holdes friske. Et køleskab fungerer på den måde, at der overføres varme fra indersiden til ydersiden. Det er derfor, at bagsiden af et køleskab føles varm, hvis du sætter hånden på i nærheden af metalrørene – det kommer du til at lære, hvordan fungerer om et øjeblik.
Hvilke primære komponenter består et køleskab af?
![Kompressor – Danfoss](/media/3408/compressor-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Kondensator – Danfoss](/media/3409/condensor-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Fordamper – Danfoss](/media/3410/evaporator-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Kapillarrør – Danfoss](/media/3415/capillary-tube-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Termostat – Danfoss](/media/3413/thermostat-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Kølemiddelsløjfen – Danfoss](/media/9190/fridge-how-it-works.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sådan fungerer et køleskabssystem
Køleskabe fungerer ved, at det kølemiddel, der cirkulerer inden i dem, skifter fra væske til gas. Denne proces, der kaldes fordampning, afkøler det omgivende område og skaber den ønskede virkning. Du kan selv teste dette ved at tage noget alkohol og putte en dråbe eller to på huden. Når alkohollen fordamper, føles det koldt – det er det samme grundprincip, som giver os mulighed for sikker fødevareopbevaring.
For at starte fordampningsprocessen og omdanne kølemidlet fra væske til gas skal kølemiddeltrykket reduceres gennem en udgang, der kaldes kapillarrøret. Effekten minder om det, der sker, når du bruger en spraydåse, f.eks. en hårspray. Indholdet i en spraydåse findes i tryk-/væskesiden, udgangen er kapillarrøret, og det åbne rum er fordamperen. Når du frigiver indholdet til det åbne område med lavere tryk, omdannes væsken til en gas.
For at holde køleskabet kørende skal det gasformige kølemiddel kunne omdannes til en væske, så gassen skal igen komprimeres til et højere tryk og temperatur. Det er her, hvor kompressoren kommer ind i billedet. Som nævnt før fungerer kompressoren på samme måde som en cykelpumpe. Du kan fornemme temperaturstigningen i pumpen, mens luften pumpes og komprimeres.
Så snart kompressoren har gjort sit arbejde, er gassen under højtryk og varm. Den skal nedkøles i kondensatoren, som er monteret bag på køleskabet, så indholdet kan nedkøles af den omgivende luft. Når gassen afkøles i kondensatoren (som stadig er under højtryk), omdannes den igen til en væske.
Herefter cirkulerer kølemidlet i flydende form tilbage til fordamperen, hvor processen starter forfra.