Den unikke termostatiske TU ekspansionsventil fylder 25 år

mandag den 27. juli 2020

Danfoss fejrer 25-årsjubilæum for sin populære termostatiske TU-ekspansionsventil af rustfrit stål, som klarer selv de mest krævende køleapplikationer - og har derfor vundet fuld tillid hos OEM'er og installatører over hele verden.

Med mere end 15 millioner solgte ventiler siden lanceringen i 1995 har TU's kombination af højpræcision og en unik konstruktion i rustfrit stål gjort den uundværlig, særligt inden for kølekædesystemer.

Udstyrsproducenter har lært at værdsætte TU'ens robusthed, pålidelighed og stabile ydeevne i udfordrende miljøer, og den anvendes overalt lige fra fragtcontainere med køling og lastbiler/trailere til isproducenter og ismaskiner.

Endvidere muliggør ventilens fleksible design individuel tilpasning til en lang række applikationer, størrelser, kølemidler og tilslutninger. En nyere innovation betyder, at hver enkelt ventil kan lasergraveres individuelt/til OEM'er med sin nøjagtige konfiguration, så det sikres, at det altid er den rigtige version, der bruges. En nyligt udviklet følerfyldning med lavt GWP bidrager også til at reducere CO2-emissionen betydeligt.

TU er ikke mindre populær blandt installatører. Dens varmebestandige kapsling og bi-metaltilslutninger gør det let at slaglodde uden behov for tidskrævende svøb med våd indpakning.


En essentiel del af en bæredygtig kølebranche

Selv om ventilen oprindeligt blev udviklet som respons på den originale Montrealprotokol, var den hermetisk forseglede konstruktion også ideel til tidens udfordringer i forbindelse med overgange til andre kølemidler, f.eks. håndtering af A2L-kølemidler uden lækage. TU'en vedbliver at være en essentiel del af Danfoss' indsats for at kvalificere den bredest mulige portefølje af komponenter til alle rentable alternativer med lavt GWP.

TU-ventilens jubilæumsfejring legemliggør Danfoss' passion for og unikke ekspertise i design af de bedste ekspansionsenheder – herunder andre ikoniske ventiler som T2 og ETS Colibri – som lever op til de selv strengeste anvendelseskrav og bestemmelser.

"TU er en af kronjuvelerne i vores termostatiske ekspansionsprogram," siger Arpit Sharma, Danfoss Global Product Portfolio Manager for Ekspansion Valves.

"Producenterne elsker den for dens høje grad af kvalitet og pålidelighed i markedet. Og i lighed med alle ekspansionsventiler fra Danfoss er den nøjagtig helt ned til et meget smalt sætpunkt, hvilket betyder, at selv systemer i udfordrende miljøer kan være energieffektive."

"Det er meget passende, at en ventil udviklet af Danfoss med henblik på at beskytte miljøet stadig er med i front, når det gælder en reduktion af direkte og indirekte miljøpåvirkninger fra kølebranchen – nu og i fremtiden."

Du kan finde information om TU ved at klikke videre på Danfoss' hjemmeside.