Nye Danfoss kompressorer til komfort- og industrivarmepumper reducerer energiforbrug og emissioner

tirsdag den 2. juli 2024
  • Danfoss lancerer tre nye kompressorer til naturlige og lav-GWP-kølemidler: VZN inverter scroll, PSH scroll og BOCK® semi-hermetisk stempelkompressor HGX56 CO2 T
  • Danfoss giver varmepumpeproducenter (OEM'er) ekspertsupport inden for komfort- og industriapplikationer, der omfatter systemdesign, optimering af ydeevne, simuleringsværktøjer, testfaciliteter og forenkling af produktionen.
  • Pålidelig ekspertise om applikationer og en gennemprøvet portefølje sikrer fleksible systemdesigns og en strømlinet, stabil forsyningskæde til OEM'er, der ønsker at reducere time-to-market.

OEM'er kan fremskynde den grønne omstilling med nye og udvidede kompressorer til komfort- og industrivarmepumper. Det nye sortiment omfatter BOCK® HGX56 CO2 T 6-cylindret semi-hermetisk stempelkompressor til industrielle varmepumper med stor kapacitet, PSH-scroll-kompressorer til reversible tagaggregater og hydrauliske systemer i kolde klimaer samt VZN -inverter-scroll kompressorer til lette kommercielle varmepumper.

Opvarmning og køling står for halvdelen af det samlede energiforbrug i Europa. I rapporten "The Future of Heat Pumps" [1] anslår Det Internationale Energiagentur (IEA), at varmepumper i 2030 kan reducere udledningen af kuldioxid (CO2) med 500 millioner tons, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra biler i Europa. På verdensplan tilskynder den offentlige og private sektor til grønnere valg som elektrificering af opvarmning, incitamenter til varmepumper og brug af kølemidler med lav GWP.

I en kommentar til skiftet væk fra fossile brændstoffer siger Kristian Strand, direktør for Danfoss Commercial Compressors:

"Bygningsejere kræver energieffektivitet og ansvarlighed fra deres leverandører, hvilket skaber en stigende efterspørgsel efter bæredygtige og energieffektive teknologier. På verdensplan ser vi, at markedet skifter fra gaskedler til varmepumper på tværs af projekter med flerfamiliehuse og kontorbygninger. Industri- og procesvarmepumper vinder også frem og spiller en central rolle i dekarbonisering af industrier som føde- og drikkevarer, kemikalier og tekstiler. "

Kristian Strand fortsætter:

"Vores omfattende sortiment tilbyder varmekapaciteter i enkeltkredsløbskonfiguration fra 30 kW med VZN-serien til 350 kW med BOCK®-kompressorer, der leverer høje vandforsyningstemperaturer. Disse kompressorer gør det muligt for OEM'er at forenkle design, minimere deres miljøpåvirkning og overholde direktiver som f.eks. det europæiske EPBD. Vi er forpligtet til at hjælpe OEM'er med at sikre dagens aftaler og vinde morgendagens markedsposition på alle typer projekter."

Tre nye kompressorer giver fleksibilitet og enkelhed til alle varmepumper med lavt GWP eller naturligt kølemiddel.

 

BOCK® HGX56 CO2 T - enkelhed til industrielle varmepumper

Den 6-cylindrede semi-hermetiske BOCK® HGX56 CO2 T er ideel til varmepumper med stor kapacitet og opnår vandtemperaturer på op til 90 °C og er et effektivt alternativ til ammoniak og syntetiske kølemidler. HGX56 CO2 T reducerer omkostningerne, systemkompleksiteten og antallet af kompressorer, der kræves til store industrielle varmepumper, køle- og fjernvarmesystemer. HGX56 CO2 T er nu tilgængelig i de fleste lande, og Danfoss forventer, at den vil kunne sælges i Nordamerika i begyndelsen af 2025.

 

PSH-scrollkompressorer - mulighed for lavere GWP i kolde klimaer

Den nye PSH-scrollkompressor er ideel til nordamerikanske reversible tagaggregater og hydrauliske varmepumpesystemer med højere grænser for udstødningstemperatur. Den har væske-, damp- og vådindsprøjtning og leveres med en komplet pakke af kvalificerede komponenter til styring af indsprøjtningen og leverer komfort året rundt med en vandforsyningstemperatur på op til 65 °C/149 °F. Den alsidige PSH-scrollserie er optimeret til den nye generation af systemer, der overgår til lavere GWP-muligheder som R454B.

 

 VZN inverter-scrollkompressorer - dobbelt så meget kraft i én enhed

Til europæisk anvendelse kan OEM'er nemt skifte deres varmepumpedesigns til det naturlige kølemiddel R290 til nye eller renoverede flerfamiliehuse. VZN-serien af inverter-scrollkompressorer er designet til at fremskynde indføringen af varmepumper og sikrer et enkelt design ved at levere op til 70 kW varmekapacitet i en enkelt kredsløbskonfiguration med mindre end 5 kg ladning i kredsløbet til luft-til-vand-varmepumpeapplikationer. Bare én VZN-kompressor leverer en tilstrækkelig kapacitet på 80 °C vandforsyning, selv ved lave omgivelsestemperaturer.

Varmepumper er afgørende for dekarbonisering af opvarmning, og de ny lancerede løsninger er afgørende for, at disse applikationer kan blive en succes. Danfoss' innovationer vil fortsat støtte fagfolk, der gør den grønne omstilling mulig. I øjeblikket leverer Danfoss op til 70 % af materialelisten til en luft-til-vand-varmepumpe og har planer om at frigive yderligere produkter i år. MCE 2024-prisvinderen Alsmart® Universal Controller-platformen kommer på markedet i løbet af 2024 samt R290-optimerede loddepladevarmevekslere, der yderligere understøtter den stigende efterspørgsel efter varmepumper, herunder i enfamiliehuse.

Danfoss støtter den grønne bevægelse ved at tilbyde OEM'er en pålidelig partner til design, konstruktion og optimering på tværs af alle lavenergi-varmepumpeapplikationer.

For at få mere at vide om de tre nye kompressorer, besøg heatpumps.danfoss.com.

Lær om varmepumper

Referencer

Relaterede applikationer