Ново проучване на Данфосс показва, че въвеждането на технология за гъвкавост от страна на търсенето може да доведе до годишни икономии на обществени разходи в размер на 10,5 милиарда евро до 2030 г. и до 7% икономии от сметките за електроенергия за домакинствата.
Нов анализ, поръчан от Danfoss, разкрива, че амбициозно, но реалистично внедряване на технология за гъвкавост от страна на търсенето в ЕС и Обединеното кралство може да спести 40 милиона тона емисии на CO2 всяка година до 2030 г., повече от вътрешния климатичен отпечатък на Дания. Освен това ЕС и Обединеното кралство могат да постигнат годишни спестявания на социални разходи от 10,5 милиарда евро до 2030 г. и 15,5 милиарда евро до 2050 г. Тези спестявания вече представляват по-голямата част от разходите за внедряване на инфраструктура за гъвкавост от страна на търсенето.
По време на неотдавнашната енергийна криза страните от ЕС отделиха 681 милиарда евро, а Обединеното кралство - 90 милиарда паунда (103 милиарда евро). Използването на технологии за гъвкавост от страна на търсенето може да направи мрежата по-устойчива и да намали необходимостта от държавни субсидии в такъв мащаб. Освен това то има огромен потенциал за спестяване на средства както на обществено, така и на потребителско равнище. В ЕС и Обединеното кралство средният потребител може да спести 7 % от сметките си за електроенергия до 2030 г. и 10 % до 2050 г.
Ключови изводи от бялата книга:Ключови изводи от бялата книга:
- С преминаването от енергийна система, използваща изкопаеми горива, към напълно електрифицирана система е възможно да се намали до 40% от крайното потребление на енергия. Електрификацията сама по себе си е форма на енергийна ефективност.
- Чрез гъвкавостта на търсенето ЕС и Обединеното кралство могат да спестят годишно 40 милиона тона емисии на CO2 и да постигнат годишни икономии на обществени разходи в размер на 10,5 милиарда евро до 2030 г. По същия начин домакинствата могат да спестят средно 7% от сметките си за електроенергия. През 2050 г. се очаква домакинствата да спестят 10 % от сметките за електроенергия и 15,5 млрд. евро годишни обществени разходи.
- В САЩ оптимизирането на ефективността, гъвкавостта на потреблението и електрификацията на сградите може да доведе до 107 милиарда долара годишни икономии на разходите на енергийната система, както и до 91% намаление на въглеродните емисии от сградите до 2050 г.
- През 2030 г. до 53% от световното потребление на енергия ще се губи като излишна топлина. Голяма част от тази топлина обаче може да бъде уловена и повторно използвана за отопление на сгради и вода чрез по-задълбочена интеграция на сектора.
- В световен мащаб теоретично е възможно до 2050 г. да се оползотворят 1,228 TWh излишна топлинна енергия от водорода, произведен чрез електролиза - това се равнява на почти две трети от днешното глобално производство на топлинна енергия от въглища - най-големият източник на топлинна енергия.
- В ЕС около 83 TWh излишна топлинна енергия могат теоретично да бъдат оползотворени от електролиза още до 2030 г., което е достатъчно за покриване на текущото битово отопление в Германия повече от 1,5 пъти.